La diminuzione del tenore di materiale è una problematica complessa per le attività minerarie. Esistono varie tecniche di lavorazione per massimizzare il recupero di minerale dalle materie prime, come la lisciviazione, l'ispessimento e la flottazione, che però comportano consumi elevati di energia, prodotti chimici e acqua. Quindi, per riuscire a raggiungere un equilibrio tra resa e costi, si deve puntare al massimo sull'efficienza dei processi estrattivi, soprattutto in un periodo caratterizzato da forti fluttuazioni sia a livello di mercati che di prezzi.
Fatti principali
35%
Perdita di produttività nel settore minerario
Questo è il risultato di uno studio condotto dal gruppo di consulenza internazionale McKinsey. Affermano che le miniere in tutto il mondo hanno perso circa un terzo della loro produttività negli anni 2004-2014.
Approfondimenti sull'ottimizzazione dell'estrazione nell'industria mineraria

Lisciviazione
La lisciviazione è un metodo di estrazione in cui il minerale frantumato viene irrigato con soluzioni acide per generare una soluzione ricca del metallo desiderato. Gli acidi usati dipendono dal tipo di minerale da lisciviare.
La nostra expertise nel settore
È stato osservato che la concentrazione e la portata di irrigazione della soluzione acida hanno un impatto significativo sulla resa e sul consumo di acido. Endress+Hauser può offrire strumenti di misura dei parametri in grado di resistere alla natura aggressiva degli acidi e di fornire dati affidabili.
- I nostri sensori analitici digitali effettuano la trasmissione dei dati digitali senza contatto e possono essere sostituiti facilmente; l'uso di sensori pre-tarati riduce i tempi di interruzione del processo, mentre la rigenerazione regolare prolunga la durata dei sensori.
- I nostri misuratori di portata elettromagnetici sono disponibili sia in versione compatta che come unità separate.

Flottazione a schiuma
La flottazione viene usata in vari processi minerari, come l'estrazione dell'oro e del rame, per recuperare le particelle di minerale di dimensioni inferiori a 500 micron o 35 mesh. Vi sono vari parametri che influiscono su questo processo e, di conseguenza, sulla sua resa. I parametri più importanti per l'efficienza del processo sono: la misura della portata e della densità del materiale, l'altezza della schiuma, una precisa determinazione dell'interfase schiuma/fango, pH ed Eh del liquido, dosaggio e qualità dei reagenti chimici e flusso d'aria.
La nostra expertise nel settore
La gamma Endress+Hauser comprende non solo gli strumenti necessari per tutte queste attività, ma anche una serie di tecnologie di misura che consentono di impiegare lo strumento ottimale per ogni processo.
- Per la misura della materia prima è consigliabile utilizzare un misuratore di portata elettromagnetico con calcolo integrato del contenuto di solidi.
- Per determinare l'altezza della schiuma e l'interfase schiuma/polpa, la soluzione ideale è l'impiego di due sensori a ultrasuoni. Il primo sensore misura la distanza dalla schiuma, mentre il secondo misura la distanza da una piastra finale collegata a un'asta e a un galleggiante conico.
- I nostri sensori analitici digitali per pH ed Eh eseguono misure affidabili anche in ambienti difficili.
- Il contenuto di solidi secchi, la velocità di ingresso e l'altezza della schiuma possono essere impiegati come segnale di avanzamento per lo xantato, la schiuma e il loop di controllo del dosaggio chimico per modificare il pH. Il nostro flussimetro Coriolis può fornire questi parametri e consentire un dosaggio preciso.
- Nella flottazione si utilizza l'aria per il processo di agitazione. Misurando la portata dell'aria è possibile ottimizzare i costi per la creazione dell'aria compressa. Il nostro flussimetro Vortex, non sensibile a vibrazioni dell'impianto o a colpi d'ariete, offre alti livelli di precisione e un ampio intervallo di misura.

Ispessitore
L'ispessimento è un processo di concentrazione del minerale basato sulla sedimentazione per gravità. La parte solida si deposita sul fondo della vasca e questo processo viene accelerato con l'aggiunta di un flocculante.
La nostra expertise nel settore
Gli indicatori importanti sono il livello e la massa del letto, la densità e il flusso di underflow - per calcolare il volume totale di fango - e la trasparenza di overflow come criterio di controllo della qualità finale. Misurando tutti questi parametri, gli operatori possono rendere più efficiente e sicuro l'intero processo, riducendo il rischio di tracimazione della vasca.
- Il livello del letto è uno dei parametri più importanti per questo processo, e viene misurato preferibilmente con una tecnologia sonar a immersione. In base al livello del letto è poi possibile ottimizzare il dosaggio del flocculante usando un misuratore di portata.
- La massa del letto nell'ispessitore viene misurata con un sensore di pressione resistente all'abrasione,
- Per misurare la densità di underflow si consiglia di utilizzare un densimetro radiometrico o un sensore di portata elettromagnetico con calcolo integrato del contenuto di solidi.
- L'impiego di un sensore di torbidità permette di controllare la trasparenza dell'overflow e, in questo modo, la qualità complessiva dell'ispessimento.
Vantaggi
I nostri consulenti conoscono a fondo il vostro settore e sapranno consigliarvi al meglio su come ottimizzare i vostri processi, quali che siano le vostre problematiche: basse rese, spese operative elevate o routine di manutenzione costose. Collaborando con i nostri clienti, hanno dimostrato di saper raggiungere risultati importanti in 60 anni di attività, grazie al nostro portfolio di strumenti ottimizzati per il settore.
Fatti principali
50%
riduzione delle sostanze chimiche utilizzate.
Fatti principali
90%
potenziale riduzione delle ore impiegate per la manutenzione.
Fatti principali
10 milioni
di dispositivi installati in tutto il mondo
Come possiamo aiutarvi
La lisciviazione, la flottazione e l'ispessimento sono fasi fondamentali dei processi di separazione moderni impiegati nell'industria estrattiva. Ottenere una separazione ottimale in una qualsiasi cella di flottazione è un'attività complessa per via delle molte variabili interconnesse. In tutti questi processi vengono utilizzate sostanze chimiche che rappresentano i principali fattori di costo. Inoltre si consuma molta acqua, che in alcune regioni minerarie può essere molto scarsa, pertanto per prima cosa occorre produrla ad esempio con processi come la desalinizzazione dell'acqua salata.
- Lisciviazione
- Flottazione a schiuma
- Ispessimento