Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

L'automazione di processo vale tanto ora quanto pesa

I sensori di pH Memosens migliorano i processi di Agnico Eagle

La miniera di Agnico Eagle a Kittilä, nella Finlandia settentrionale, è il più grande sito di produzione di oro primario in Europa. Precedentemente, Agnico Eagle non era soddisfatta dei metodi adottati per la misura del pH. I risultati erano imprecisi e la taratura degli strumenti richiedeva una notevole quantità di tempo e risorse. Con la tecnologia Memosens di Endress+Hauser, ha finalmente risolto i problemi legati alla misura del pH e ridotto il tempo necessario a tarature e riparazioni sul posto, anche del 90%.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
La miniera Kittilä nella Finlandia settentrionale ©Endress+Hauser

La miniera Kittilä nella Finlandia settentrionale.

I risultati

  • Il tempo impiegato nelle operazioni di taratura e riparazione sul posto è stato ridotto da 2200 a circa 240 ore di lavoro all'anno.

  • Le risorse liberate in termini di tempo e manodopera possono ora essere dedicate a compiti più produttivi.

  • Con l'utilizzo degli strumenti Memosens e Liquiline, non è più indispensabile che le attività di manutenzione vengano realizzate in condizioni difficili direttamente sul posto, a tutto vantaggio della sicurezza sul lavoro.

  • Il ricorso alla stessa tecnologia di misura per le misure manuali e quelle "in linea" assicura la massima coerenza dei dati e rende più affidabili i risultati di misura.

  • Il consumo del costoso sodio metabisolfito è stato ridotto fino al 50%.

Reijo Mämmioja

Grazie alla tecnologia Memosens di Endress+Hauser, il lavoro di manutenzione per la taratura dei loop di misura del pH si è ridotto sensibilmente: il tempo necessario è sceso da 2200 a 240 ore all'anno.

Reijo Mämmioja, Senior Instrumentation Engineer
Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Con Memosens, possiamo eseguire il processo con limiti più stretti e quindi in modo più preciso e affidabile.

Jussi Roukanen, Metallurgist
Agnico Eagle

Sfide

Il principale prodotto chimico utilizzato nel processo di separazione è il cianuro che, data la sua natura altamente tossica, impone rigidi requisiti di affidabilità e precisione dei valori di pH. Una lettura imprecisa o scorretta potrebbe generare una situazione potenzialmente pericolosa.

Agnico Eagle non era completamente soddisfatta della funzionalità e dell'affidabilità degli strumenti di cui disponeva. Le imprecisioni nella misura dei valori di pH si ripercuotevano sulla sicurezza e sull'efficienza del processo.

Inoltre, la taratura degli strumenti richiedeva tempo e risorse in notevole quantità. La società era intenzionata a migliorare in modo sostanziale le misure per il controllo del processo e, nel contempo, voleva ottimizzare la manutenzione dei dispositivi di misura.

La soluzione

  • La piattaforma di analisi costituita dai sensori Memosens e dai trasmettitori Liquiline rappresenta la soluzione ideale alle problematiche poste dalla misura del pH. I sensori Memosens eseguono misure affidabili anche in condizioni estreme e nell'ambito di applicazioni esigenti. Il segnale digitale senza contatto tra sensore e trasmettitore, oltre a essere molto affidabile, non è disturbato da fattori esterni come l'umidità. Inoltre, i dispositivi favoriscono la manutenzione preventiva.

  • Una taratura corretta è alla base di misure e analisi affidabili. Grazie alla tecnologia Memosens, la taratura è più facile che mai e non deve più essere effettuata sul posto, in condizioni spesso difficili e pericolose.

  • Il dispositivo palmare Liquiline To Go assicura la coerenza dei dati di misura perché utilizza la stessa tecnologia di rilevamento dei dispositivi in linea.

  • Il software di diagnostica, taratura e misura in laboratorio Memobase Plus è il complemento ideale della piattaforma Memosens-Liquiline. Permette la connessione tra il computer e il sensore Memosens tramite la porta USB e consente di accedere in modo praticamente istantaneo a tutte le informazioni di stato e diagnostica.

  • La funzione di pulizia automatica degli strumenti contribuisce al tangibile miglioramento sia dell'efficienza che della soddisfazione del personale.