Strumentazione per compressione e trasporto dell'idrogeno in modo sicuro ed efficiente
Prolungamento della vita utile del compressore grazie a una strumentazione affidabile
Introduzione
Strumentazione di processo per compressione e trasporto di idrogeno in modo efficiente
Gli ambienti ad alta pressione richiedono sensori robusti. A causa dell'infragilimento da idrogeno, per misure accurate e sicurezza di funzionamento sono necessari materiali speciali. Sistemi affidabili per il monitoraggio di temperatura e stoccaggio, che comprendono sensori di livello, temperatura e pressione, sono essenziali per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente per un futuro più pulito.
Parametri
Attenzione incentrata sui parametri chiave dei processi
Riduzione dell'infragilimento della membrana di pressione
È possibile che l'idrogeno permei il materiale dei sensori, causando infragilimento e potenziali guasti. La scelta di materiali resistenti all'infragilimento da idrogeno è fondamentale per garantire la longevità e la precisione dei sensori di pressione.
La presenza di gas trascinato influisce pesantemente sulla misura della portata dell'idrogeno liquido. I misuratori di portata Coriolis con tecnologia a doppia frequenza non subiscono gli effetti di tali condizioni applicative.
I sensori di livello devono essere compatibili con pressioni e temperature criogeniche. Per resistere a queste condizioni estreme e garantire misure di livello accurate occorrono strutture e materiali speciali.
Misura della pressione dell'idrogeno con membrana placcata in oro
L'idrogeno è in grado di permeare numerosi metalli, compresi quelli utilizzati per guarnizioni e membrane dei sensori di pressione. Ciò può causare fratture indotte dall'infragilimento da idrogeno, ridotta resistenza meccanica ed eventuale guasto del sensore. Endress+Hauser offre sensori di pressione con membrane in materiali speciali e struttura placcata per resistere alla permeazione dell'idrogeno e mantenere la stabilità a lungo termine in ambienti ricchi di idrogeno.
Misura affidabile ed elevata precisione nelle applicazioni con idrogeno
Portfolio completo di trasmettitori di pressione, disponibili con placcatura in oro opzionale
Connessione Bluetooth per un comodo accesso al dispositivo
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
L'idrogeno è il gas più leggero che esista e, alle condizioni atmosferiche, ha una densità 10 volte inferiore a quella del gas naturale. Dato che i flussi di idrogeno hanno poca massa per propagare il suono e spesso velocità elevate, i principi di misura basati sulla velocità stentano a produrre risultati di misura della portata ripetibili e accurati. I nostri misuratori di portata Coriolis assicurano:
turndown migliore della categoria per la misura della portata dell'idrogeno, struttura senza guarnizione, SIL ed Ex per la massima sicurezza
massima sensibilità di misura per ampliare al massimo il campo di misura della portata massica
stabilità superiore del punto di zero, che consente di misurare l'idrogeno a bassa pressione con l'errore di misura più basso sul mercato
Misura di livello capacitiva per serbatoi di idrogeno liquido
La tecnologia capacitiva assicura misure affidabili per applicazioni con idrogeno liquido, poiché non subisce gli effetti di variazioni di pressione, temperatura, vapori o costante dielettrica, garantendo una misura di livello sicura e accurata. Il nostro Liquicap FMI51 offre:
maggiore sicurezza grazie alla comprovata tecnologia capacitiva
speciali componenti isolanti ed elettronica separata assicurano che le temperature criogeniche non danneggino i dispositivi
tecnologia collaudata e adatta all'uso in serbatoi di processo fissi di piccole dimensioni
Elevata disponibilità di impianto per la produzione di idrogeno
Messer produce idrogeno in un impianto di steam reforming. Lo stabilimento è dotato di numerosi dispositivi di protezione e sicurezza nei punti in cui i valori della pressione sono fondamentali.
Storia di successo
Misurare la qualità dell'idrogeno in tempo reale
Enapter utilizza la tecnologia di misura analitica ottica di Endress+Hauser per determinare la purezza dell'idrogeno prodotto. Per saperne di più!
State pianificando un progetto? Discutete le sfide con il nostro esperto.
Gli esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi passo dopo passo lungo tutto il percorso.
Scoprite perché siamo il partner giusto per compressione e trasporto di idrogeno in modo sicuro ed efficiente.
Idrogeno - vettore energetico chiave per gli obiettivi di decarbonizzazione
L'idrogeno è una soluzione promettente per ridurre le emissioni di carbonio e la sua infrastruttura si sta sviluppando rapidamente. Scoprite in che modo Endress+Hauser può aiutare a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e conformità regolatoria.
In termini di ecosostenibilità, l'idrogeno offre vari vantaggi rispetto al gas naturale e ai combustibili fossili - ma presenta anche diversi aspetti difficili da gestire. Approfondite le problematiche di sicurezza legate al trasporto e allo stoccaggio.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .