Strumentazione di processo per la miscelazione di idrogeno
Per le applicazioni a valle è fondamentale garantire un rapporto di miscelazione preciso e costante di idrogeno e gas naturale. A tal fine è necessaria una misura affidabile e accurata della portata di entrambi i gas, nonché il monitoraggio in tempo reale della composizione della miscela attraverso analizzatori online.
Parametri
Attenzione incentrata sui parametri chiave dei processi
Misura accurata della portata di idrogeno
L'idrogeno è meno denso e viscoso del gas naturale, per cui è difficile ottenere misure accurate con i misuratori di portata tradizionali. Per questo sono necessari misuratori di portata speciali come i dispositivi Coriolis.
Ai fini di sicurezza, efficienza e conformità è fondamentale garantire rapporti di miscelazione accurati nell'unità di miscelazione idrogeno-gas naturale. La tecnologia Raman rappresenta una soluzione estremamente precisa e affidabile per il monitoraggio in tempo reale della composizione della miscela.
I misuratori di portata Coriolis di Endress+Hauser assicurano la miscelazione di precisione
Integrazione perfetta dell'idrogeno nella rete del gas naturale grazie a precisione, stabilità e controllo eccellenti sulla base della misura della portata dell'idrogeno. Promass Q 300 offre:
misura multivariabile nei flussi di gas, comprese portata massica, densità, temperatura e portata volumetrica corretta
turndown migliore della categoria per la misura della portata dell'idrogeno, approvazioni per misure fiscali accettate a livello mondiale
massima sicurezza di processo grazie alla resistenza ad ambienti difficili e variabili
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Garanzia di un rapporto di miscelazione preciso con la tecnologia Raman
La spettroscopia Raman assicura una precisione eccellente nel determinare il rapporto di miscelazione finale poiché misura in modo affidabile la composizione complessiva del gas, compresi numerosi componenti che si trovano comunemente nel gas naturale. I nostri analizzatori Rxn5 assicurano:
analisi ottica della composizione del gas con risultati multi-canale per ridondanza o misure distribuite
sonda remota per il monitoraggio in tempo reale per una maggiore sicurezza dell'operatore e tempi di risposta più brevi
misura in linea per evitare emissioni associate alle misure estrattive del gas
Messer produce idrogeno in un impianto di steam reforming. Lo stabilimento è dotato di numerosi dispositivi di protezione e sicurezza nei punti in cui i valori della pressione sono fondamentali.
Scoprite perché siamo il partner giusto per produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno in modo efficiente e sostenibile
Idrogeno - vettore energetico chiave per gli obiettivi di decarbonizzazione
L'idrogeno è una soluzione promettente per ridurre le emissioni di carbonio e la sua infrastruttura si sta sviluppando rapidamente. Scoprite in che modo Endress+Hauser può aiutare a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e conformità regolatoria.
Strumentazione per compressione e trasporto dell'idrogeno in modo sicuro ed efficiente
Scoprite il nostro innovativo portfolio per garantire l'efficienza nelle fasi di compressione e trasporto dell'idrogeno.
Non solo verde...ecco tutti i colori dell'idrogeno
L'idrogeno promette di ridurre le emissioni offrendo la possibilità di scegliere opzioni "verdi" ma la produzione basata sui combustibili fossili continua a dominare. Scoprite perché sono vitali metodi di produzione alternativi.
Come viene prodotto l'idrogeno?
Sebbene esistano o siano attualmente in fase di sviluppo vari metodi per la produzione di idrogeno, ci sono diverse problematiche da valutare attentamente per una produzione efficace. Ulteriori informazioni
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .