Principio e vantaggi dei diversi metodi di misura della portata a ultrasuoni: tempo di transito differenziale, effetto Doppler e correlazione incrociata
ArticleMultiple industries03.12.2024
In breve
Metodo del tempo di transito differenziale: misura la portata confrontando il tempo impiegato dagli impulsi ultrasonici per viaggiare in direzione del flusso del fluido e controcorrente. La differenza nei tempi di transito è proporzionale alla velocità del flusso.
Metodo Doppler: utilizza l'effetto Doppler per misurare la portata rilevando gli spostamenti di frequenza nelle onde sonore riflesse dalle particelle o dalle bolle nel fluido.
Metodo della correlazione incrociata: misura la portata monitorando il tempo impiegato dai disturbi o dai modelli nel flusso per spostarsi tra due punti. Questo metodo è efficace per velocità di flusso elevate e fluidi con particelle sospese o bolle di gas.
Indice dei contenutiIndice dei contenuti
Metodo del tempo di transito differenziale (tempo di volo)
Questo metodo viene utilizzato per misurare liquidi e gas e sfrutta il fatto che la velocità di propagazione delle onde sonore all'interno di un fluido è direttamente influenzata dalla velocità del fluido. In altre parole, nuotare controcorrente richiede più potenza e tempo che nuotare seguendo la corrente. La misura della portata a ultrasuoni che utilizza l'effetto del tempo di transito si basa su questo semplice fatto fisico (v. Fig. 1).
Con questo metodo i sensori lavorano in coppia. Sul tubo sono montate una o più coppie di sensori che emettono e ricevono impulsi ultrasonici in sequenza (indicati da t1 e t2 nella figura che segue). A "portata zero", il segnale t1 è simile a t2 ovvero non presenta ritardi nel tempo di transito. Ma con un fluido in movimento, le onde ultrasoniche richiedono tempi diversi (dipendenti dal flusso) per raggiungere l'altro sensore. Ciò si traduce in un tempo di transito (t2 – t1). Se è nota la distanza tra i due sensori, la differenza del tempo di transito misurata è direttamente proporzionale alla velocità del flusso. Entrambi i sensori sono collegati a un trasmettitore. Il trasmettitore eccita i sensori per generare onde sonore e misura il tempo di transito di queste onde che si propagano da un sensore all'altro:
Fig. 1: misura della portata a ultrasuoni mediante il metodo del tempo di transito differenziale. La velocità con cui si propagano le onde sonore varia a seconda della velocità del fluido e della sua direzione.
Metodo Doppler per misuratori di portata
Per misurare la portata, un misuratore di portata Doppler utilizza l'effetto Doppler (talvolta indicato come spostamento Doppler). Questo fenomeno della fisica è familiare a tutti nella vita quotidiana. Comporta la riflessione delle onde provenienti da oggetti in movimento. La frequenza audio della sirena di un'ambulanza, ad esempio, diminuisce notevolmente una volta che è passata. Pertanto, uno spostamento Doppler è un aumento (o una diminuzione) della frequenza delle onde sonore quando la distanza tra la sorgente audio e il recettore aumenta o diminuisce.
I misuratori Doppler funzionano solo se il fluido contiene particelle, bolle di gas o elementi simili che riflettono le onde sonore iniettate. Un misuratore Doppler richiede un sensore che funge sia da trasmettitore che da ricevitore (Fig. 2).
Fig. 2: misura della portata a ultrasuoni mediante l'effetto Doppler. Le frequenze delle onde ultrasoniche emesse (f1) e riflesse (f2) variano a seconda della velocità del flusso delle particelle/bolle trasportate.
Metodo della correlazione incrociata
Oltre al metodo Doppler e al metodo del tempo di transito differenziale, la portata può essere misurata anche con il metodo della correlazione incrociata. Questo metodo misura la portata rilevando il passaggio di un disturbo o del modello del profilo del flusso in un punto di misura e rileva quanto tempo (tempo di transito) impiega tale disturbo per raggiungere il punto di misura successivo. La distanza dei due punti di misura (Δx) è nota e il tempo di percorrenza viene misurato. Sulla base di ciò, è possibile calcolare la velocità del flusso e la portata volumetrica.
Questo metodo può essere utilizzato per misure con velocità di flusso molto elevate e/o elevati contenuti di bolle o particelle di gas trascinate. Richiede un potente processore di segnale e un hardware adatto a elaborare i numerosi calcoli e i necessari confronti dei disturbi e/o modelli.
Disponiamo di un portfolio completo per operazioni di misura versatili ed economiche della portata di gas e liquidi fino a un diametro nominale di DN 4000. Cliccate qui per scoprire tutti i misuratori di portata a ultrasuoni.
Volete partecipare a uno dei nostri eventi? Scegliete per tipologia o settore di attività.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .