Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Maggiore sicurezza ed efficienza nei processi di miscelazione dell'idrogeno

La giusta strumentazione per un'accurata misura di portata e composizione

Veduta aerea di condotte di gas naturale
Introduzione

Strumentazione di processo per la miscelazione di idrogeno

Per le applicazioni a valle è fondamentale garantire un rapporto di miscelazione preciso e costante di idrogeno e gas naturale. A tal fine è necessaria una misura affidabile e accurata della portata di entrambi i gas, nonché il monitoraggio in tempo reale della composizione della miscela attraverso analizzatori online.

Parametri

Attenzione incentrata sui parametri chiave dei processi

Misura accurata della portata di idrogeno

L'idrogeno è meno denso e viscoso del gas naturale, per cui è difficile ottenere misure accurate con i misuratori di portata tradizionali. Per questo sono necessari misuratori di portata speciali come i dispositivi Coriolis.

Garanzia di precisione della miscela

Ai fini di sicurezza, efficienza e conformità è fondamentale garantire rapporti di miscelazione accurati nell'unità di miscelazione idrogeno-gas naturale. La tecnologia Raman rappresenta una soluzione estremamente precisa e affidabile per il monitoraggio in tempo reale della composizione della miscela.

Misura della portata

I misuratori di portata Coriolis di Endress+Hauser assicurano la miscelazione di precisione

Integrazione perfetta dell'idrogeno nella rete del gas naturale grazie a precisione, stabilità e controllo eccellenti sulla base della misura della portata dell'idrogeno. Promass Q 300 offre:

  • misura multivariabile nei flussi di gas, comprese portata massica, densità, temperatura e portata volumetrica corretta
  • turndown migliore della categoria per la misura della portata dell'idrogeno, approvazioni per misure fiscali accettate a livello mondiale
  • massima sicurezza di processo grazie alla resistenza ad ambienti difficili e variabili
Analisi dei gas

Garanzia di un rapporto di miscelazione preciso con la tecnologia Raman

La spettroscopia Raman assicura una precisione eccellente nel determinare il rapporto di miscelazione finale poiché misura in modo affidabile la composizione complessiva del gas, compresi numerosi componenti che si trovano comunemente nel gas naturale. I nostri analizzatori Rxn5 assicurano:

  • analisi ottica della composizione del gas con risultati multi-canale per ridondanza o misure distribuite
  • sonda remota per il monitoraggio in tempo reale per una maggiore sicurezza dell'operatore e tempi di risposta più brevi
  • misura in linea per evitare emissioni associate alle misure estrattive del gas

State pianificando un progetto? Discutete le sfide con il nostro esperto

Gli esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi passo dopo passo lungo tutto il percorso.

Note finali

Soluzioni correlate

Scoprite perché siamo il partner giusto per produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno in modo efficiente e sostenibile