Accreditamento del laboratorio di taratura di Yamanashi
Il laboratorio di taratura di Endress+Hauser a Yamanashi è stato accreditato secondo lo standard internazionale ISO/IEC 17025:2017 a partire dal 2023.
Un accreditamento unico nel campo della misura di livello
L'accreditamento delle famiglie di prodotti Proservo e Prothermo è unico nel campo della misura di livello e consente ai clienti di risparmiare tempo e denaro. Copre la misura dimensionale (livello) e termodinamica (temperatura). Con gli strumenti Endress+Hauser si elimina la necessità di ispezionare le apparecchiature prima dell'installazione e sul posto, poiché l'azienda è l'unica al mondo a offrire un certificato di taratura tracciabile per il livello in conformità alla norma ISO/IEC 17025.
Strumentazione abilitata per misure fiscali
Gli indicatori di livello intelligenti per serbatoi della famiglia Proservo sono progettati per la misura di alta precisione del livello per misure fiscali e nel monitoraggio delle scorte. Soddisfano tutti i requisiti rilevanti secondo OIML R85 e API 3.1B. Il dispositivo è adattato ai requisiti della gestione dell'inventario e del monitoraggio delle perdite dei parchi serbatoi e ottimizzato in termini di risparmio e sicurezza operativa.
Il Prothermo NMT81 misura la temperatura media di un fluido e, in opzione, ne rileva anche il livello. Un sensore capacitivo della lunghezza massima di due metri fornisce informazioni aggiornate. Grazie alla misura estremamente accurata della temperatura media, il Prothermo NMT81, insieme a misuratori di livello per serbatoi come Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 e Tank Side Monitor NRF81, è perfettamente adatto a misure fiscali e al monitoraggio dell'inventario.
Un investimento per la soddisfazione del cliente
Nel 2014, Endress+Hauser ha investito 2,7 milioni di euro nella nuovo sistema di taratura degli indicatori di livello nello stabilimento in Giappone. L'impianto è dotato di una tecnologia laser all'avanguardia e può misurare con precisione distanze fino a 40 metri. Per fornire lo spazio necessario a una distanza di misura di questa lunghezza, sotto l'edificio si trova un pozzo circolare dove viene effettuata la misurazione vera e propria.
Soprattutto nell'industria dell'oil & gas, l'accuratezza e l'affidabilità delle misure sono fattori decisivi. Attraverso la sezione di misura e l'accreditamento del laboratorio di taratura, l'azienda è in grado di soddisfare più rapidamente le esigenze dei clienti, distinguendosi così nettamente dagli altri fornitori.
Sette decenni di know-how
La sede di Yamanashi, situata nel centro del Giappone, vanta un grande know-how nella tecnologia di misura di livello dei serbatoi. L'azienda è stata fondata nel 1955 come Sakura Instruments Co. Ltd. e dal 1978 fa parte del Gruppo Endress+Hauser. Nel 2008, il sito è stato affiliato a Endress+Hauser Maulburg, il centro di competenza del Gruppo per la tecnologia di misura di livello e pressione.
Leggi argomenti simili
Mailing list
Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.
Per richiedere il comunicato stampa in lingua italiana
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
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |