Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Obiettivo raggiunto per Wander AG

Il controllo costante delle acque di scarico accresce sicurezza e trasparenza

L'azienda Wander AG effettua un controllo costante delle acque di scarico, che vengono convogliate all'impianto di depurazione già pretrattate dalla produzione presso la sede di Neuenegg. Ciò è reso possibile da un container per l'analisi di nuova concezione. Wander sceglie la sicurezza anche per quanto riguarda le acque di scarico.

Abwassermessstation

I vantaggi

  • Prelievo di campioni completamente automatico

  • Rilevamento del passo di svaso totale, misurazione delle analisi dei parametri di conducibilità, valore di pH, valore COD, temperatura

  • Archiviazione dei dati

  • Controllo dei valori soglia delle singole grandezze misurabili, segnalazione al sistema di allarme interno dell'azienda

Wander AG

“Tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati sono stati raggiunti"

Kurt Pfäffli, Direttore Salute, Sicurezza e Ambiente
Wander AG

Sfida

Le misurazioni pervenute negli anni delle acque di scarico della produzione pretrattate che vengono convogliate all'impianto di depurazione comunale (ARA) dovevano essere aggiornate. Contemporaneamente Wander si era posta l'obiettivo di potenziare il pozzo di pompaggio e di dotarlo di due pompe. Occorreva inoltre rilevare la quantità di acque di scarico che defluiva direttamente verso l'impianto di depurazione in caso di fermo delle pompe oltre il troppo pieno. Fondamentale per Wander AG erano anche l'analisi e l'archiviazione a lungo termine delle singole grandezze misurabili.

Soluzione con Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG ha fornito la sulla base delle esigenze di Wander AG un'offerta completa per le pompe di alimentazione del pozzo di pompaggio e per il container transitabile che conteneva il prelevatore di campioni e le apparecchiature di misurazione. Dopo aver esaminato l'offerta, Wander AG ha comunicato l'aggiudicazione a Endress+Hauser (Schweiz) AG.

Composizione della fornitura

  • Pompe e convertitore di frequenza per il pozzo delle acque di scarico

  • Consulenza di engineering di base e dettagliata

  • Armadio di comando con pannello di controllo e unità di acquisizione di dati

  • Container (7x2,45x2,5 m LxLxH) con alimentazione e scarico acque

  • Armadio del prelevatore di campioni in plastica

  • Misurazione della portata induttiva magnetica

  • Misurazione del pH, misurazione della conducibilità, apparecchio di misurazione del COD

  • Misurazione della torbidezza e della temperatura