Obiettivo raggiunto per Wander AG
Il controllo costante delle acque di scarico accresce sicurezza e trasparenza
L'azienda Wander AG effettua un controllo costante delle acque di scarico, che vengono convogliate all'impianto di depurazione già pretrattate dalla produzione presso la sede di Neuenegg. Ciò è reso possibile da un container per l'analisi di nuova concezione. Wander sceglie la sicurezza anche per quanto riguarda le acque di scarico.
![Abwassermessstation Abwassermessstation](/__image/a/1046800/k/98c99ec13dad19ef1a18c0b9c7a811a3121e841b/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Wander%20AG%20003.jpg)
I vantaggi
-
Prelievo di campioni completamente automatico
Rilevamento del passo di svaso totale, misurazione delle analisi dei parametri di conducibilità, valore di pH, valore COD, temperatura
-
Archiviazione dei dati
Controllo dei valori soglia delle singole grandezze misurabili, segnalazione al sistema di allarme interno dell'azienda
Sfida
Le misurazioni pervenute negli anni delle acque di scarico della produzione pretrattate che vengono convogliate all'impianto di depurazione comunale (ARA) dovevano essere aggiornate. Contemporaneamente Wander si era posta l'obiettivo di potenziare il pozzo di pompaggio e di dotarlo di due pompe. Occorreva inoltre rilevare la quantità di acque di scarico che defluiva direttamente verso l'impianto di depurazione in caso di fermo delle pompe oltre il troppo pieno. Fondamentale per Wander AG erano anche l'analisi e l'archiviazione a lungo termine delle singole grandezze misurabili.
Soluzione con Endress+Hauser
Endress+Hauser (Schweiz) AG ha fornito la sulla base delle esigenze di Wander AG un'offerta completa per le pompe di alimentazione del pozzo di pompaggio e per il container transitabile che conteneva il prelevatore di campioni e le apparecchiature di misurazione. Dopo aver esaminato l'offerta, Wander AG ha comunicato l'aggiudicazione a Endress+Hauser (Schweiz) AG.
Composizione della fornitura
Pompe e convertitore di frequenza per il pozzo delle acque di scarico
Consulenza di engineering di base e dettagliata
Armadio di comando con pannello di controllo e unità di acquisizione di dati
Container (7x2,45x2,5 m LxLxH) con alimentazione e scarico acque
Armadio del prelevatore di campioni in plastica
Misurazione della portata induttiva magnetica
Misurazione del pH, misurazione della conducibilità, apparecchio di misurazione del COD
Misurazione della torbidezza e della temperatura