Tutto è pronto per una stagione balneare in sicurezza
Tecnologia e automazione di ultima generazione per il Gartenbad Reinach
Gli ospiti del Gartenbad Reinach possono tuffarsi senza pensieri nell'acqua fresca. Al fine di garantire costantemente una qualità impeccabile dell'acqua assicurando così il buon funzionamento dell'impianto, la struttura ha adottato una nuova tecnologia di misura analitica. Il costruttore di impianti GWT e anche il comune di Reinach si affidano a Endress+Hauser.

Vantaggi
-
Soluzioni a pannelli pre-assemblati per la misura analitica sono impostati in modo ideale per una rapida messa in servizio e un funzionamento affidabile.
Le esigenze del cliente
Nell’inverno del 2018 con la ristrutturazione e il rinnovamento è stata installata anche la tecnologia dell’acqua e l'automazione. La sfida della nuova tecnologia consisteva nel fatto che l'impianto dovesse funzionare per quanto possibile in modo completamente automatico. Affinché gli ospiti potessero contare su una qualità dell'acqua sempre perfetta, i componenti utilizzati dovevano funzionare in modo affidabile.
La soluzione Endress+Hauser
Un punto centrale nella tecnologia di misura analitica è l'igiene dell'acqua. Per garantire una qualità dell'acqua impeccabile viene misurato il valore di pH-/Redox e la concentrazione residua di cloro libero dell'acqua in uscita dalla piscina. Il valore di pH deve essere nel range corretto, altrimenti il cloro dosato non può raggiungere l'efficacia necessaria. Il valore Redox misurato in aggiunta fornisce ulteriore sicurezza. Le soluzioni a 6 pannelli fornite da Endress+Hauser offrono il vantaggio che l'intera misura viene consegnata completamente preinstallata e testata.