Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Aumento dell'efficienza idrica

DMK investe nel trattamento sostenibile delle acque

DMK si è resa conto della possibilità di aumentare l'efficienza di consumo dell'acqua ottimizzando i processi di pulizia, riducendo il carico di COD e riutilizzando il vapore acqueo generato dal processo di essiccazione. La tecnologia di Endress+Hauser per la misura di processo e i suoi dati altamente affidabili aiutano DMK a realizzare gli obiettivi di sostenibilità che si è prefissa.

Sala caldaie e recupero del calore residuo ©Endress+Hauser

Il vapore acqueo proveniente dalla torre di essiccazione a spruzzo viene convertito in vapore. E grazie a questo trattamento, il consumo di acqua potabile può essere ridotto notevolmente.

I risultati

  • Riduzione del 5% del consumo di acqua potabile e del 6% del carico di COD grazie al trattamento ottimizzato delle acque reflue

  • Notevoli risparmi sulle emissioni di CO₂ grazie a una nuova soluzione di gestione del calore residuo

Lars Dammann, Head of Occupational Safety and Environment at DMK Group

"Anche se notevoli, gli investimenti che abbiamo fatto nella tecnologia di misura hanno dato i loro frutti e ci hanno permesso di adottare misure mirate ed efficaci."

Lars Dammann
Head of Occupational Safety and Environment, DMK Deutsches Milchkontor GmbH

La sfida del cliente

I costi di acquisto dell'acqua dolce aumentano e l'approvvigionamento a livello locale diventa sempre più incerto. Anche le regole che disciplinano lo scarico delle acque reflue sono sempre più numerose e severe. DMK ritiene quindi indispensabile aumentare l'efficienza di consumo dell'acqua, anche per contribuire a un futuro sostenibile minimizzando l'impatto climatico.

Soluzione

In termini di recupero termico, il vapore acqueo - che durante l'essiccazione arriva a 50 °C circa - viene trattato e instradato verso il processo di generazione del vapore. Il processo di trattamento delle acque reflue è stato invece ottimizzato agendo sulla riduzione del carico di COD e sul miglioramento del sistema CIP.