Una tecnologia obsoleta può compromettere i processi produttivi e la disponibilità. Le vecchie tecnologie di misura che fanno leva su componenti meccanici sono meno accurate e richiedono livelli di manutenzione più elevati rispetto agli equivalenti moderni per garantire la produzione. Investire oggi per sostituire i vecchi dispositivi meccanici con una tecnologia di sensori innovativa darà i suoi frutti nel lungo periodo, sia in termini di aumento della produttività che di risparmio sui costi di manutenzione.
Fatti principali
250.000
Dollari Statunitensi persi
possono fermare un impianto di produzione di olefine, quando si utilizza tecnologia di misura obsoleta, secondo gli esperti del settore
Cosa vi offriamo
Cliccate su queste mappe di processo e scoprite come ridurre i costi di manutenzione nel vostro impianto chimico!
Le tecnologie più moderne vi consentono di tenere sotto controllo il vostro reattore di polimerizzazione.
Un processo più moderno e razionale per la produzione di etilene permette di ottenere dati affidabili, aumentare la produttività e impedire le interruzioni non pianificate.
Una misura affidabile del pH a intervalli regolari dell'acqua di raffreddamento richiede la pulizia del sensore a giorni alterni, il che comporta un notevole impegno in termini di tempo e costi.
La diminuzione del controllo del processo crea un frazionamento inaffidabile - ad esempio, il controllo remoto non può essere effettuato con una tecnologia obsoleta per la misura del livello.

Le tecnologie più moderne vi consentono di tenere sotto controllo il vostro reattore di polimerizzazione.

Un processo più moderno e razionale per la produzione di etilene permette di ottenere dati affidabili, aumentare la produttività e impedire le interruzioni non pianificate.

Una misura affidabile del pH a intervalli regolari dell'acqua di raffreddamento richiede la pulizia del sensore a giorni alterni, il che comporta un notevole impegno in termini di tempo e costi.

La diminuzione del controllo del processo crea un frazionamento inaffidabile - ad esempio, il controllo remoto non può essere effettuato con una tecnologia obsoleta per la misura del livello.

Misura efficiente della viscosità nei processi di polimerizzazione
La viscosità è una proprietà cruciale dei fluidi e un parametro di misura fondamentale nel controllo del processo di polimerizzazione. Come variabile, può essere utilizzata per monitorare la qualità del prodotto. I vecchi dispositivi di misurazione della viscosità che utilizzano componenti meccanici richiedono una manutenzione regolare per garantire la pulizia dei filtri e il funzionamento della produzione.
La nostra expertise nel settore
I misuratori di portata Coriolis Promass I di Endress+Hauser offrono moltissimi vantaggi rispetto ai dispositivi meccanici di vecchia generazione, assicurando prestazioni ottimali con costi operativi inferiori.
- Non richiedono filtri, consentendo quindi di ridurre notevolmente i tempi e i costi di manutenzione e assicurando al contempo prestazioni e sicurezza di processo ottimali nel lungo periodo
- Ottimizzare la qualità del prodotto con un unico punto di misura. Misura multivariabile in linea di portata, densità, temperatura e viscosità.
- Riduzione della perdita di carico con una costruzione con tubo singolo rettilineo

Prolungare la durata di vita dei sensori
Nel processo di frazionamento delle olefine, la misura del pH delle acque di raffreddamento contaminate, eseguita a intervalli regolari, è decisamente utile per evitare lo sporcamento nel fondo della torre. A questo scopo, è necessario pulire i sensori almeno a giorni alterni, il che comporta un notevole carico di lavoro e impegno a livello di tempo ma, se si trascura la pulizia, può essere necessario sostituire i sensori ogni due settimane.
La nostra expertise nel settore
Il Liquiline CDC90 di Endress+Hauser aumenta di oltre 30 volte la durata del vostro sensore.
- Risparmio di tempo grazie alla pulizia e alla taratura durante il processo, senza necessità di rimuovere l'elettrodo
- Aumento dell'efficienza grazie ai sistemi di autodiagnostica, come il monitoraggio delle condizioni dei sensori
- Aumento della sicurezza delle persone e dei processi, poiché si eliminano le operazioni a contatto con l'acqua contaminata

Prevenire gli arresti non programmati
Utilizzando vecchi misuratori di livello di tipo magnetico durante i processi di frazionamento delle olefine in ambienti a elevate temperature si rischia di ridurre la sicurezza e di ottenere misure poco affidabili. Inoltre, se la temperatura diventa troppo alta, si possono verificare fermi produzione non programmati.
La nostra expertise nel settore
Il misuratore radar ad onde guidate Levelflex FMP51 di Endress+Hauser assicura un processo di frazionamento controllato e affidabile.
- Misurare i livelli a distanza, in modo continuo e affidabile in condizioni di alta temperatura, in base al principio del tempo di volo.
- Funzione di rilevamento dei falsi interventi che possono provocare l'inceppamento dei dispositivi e, conseguentemente, fermi produzione non programmati
- Aumento della sicurezza con una seconda unità collegata al sistema di sicurezza strumentato (Safety Instrumented System, SIS)
Vantaggi
Con oltre 60 anni di know-how applicativo nell'industria chimica, siamo sinonimo di un rapporto duraturo con i nostri clienti. Tenendo conto dei vostri vantaggi, ci assicuriamo che riceviate il supporto necessario per ottimizzare i vostri processi, dalla scelta del sensore giusto fino ai concetti di manutenzione. La base del vostro successo è la nostra forza vendita e di assistenza globale, presente nella vostra regione e al vostro fianco come esperti di fiducia.
Fatti principali
fino a 130.000€
di risparmio sui costi annui di manutenzione dell'elettrodo di pH, utilizzando il nostro sistema di pulizia e taratura automatizzato Liquiline, considerando 10 punti di misura nel vostro impianto.
Fatti principali
fino a € 130.000
di risparmio annuo sulla manutenzione degli elettrodi di pH con l'uso del nostro sistema di pulizia e taratura automatico Liquiline, con riferimento a un impianto con 10 punti di misura
Fatti principali
Oltre 650.000
misuratori di portata Coriolis installati con successo
Come possiamo aiutarvi
Indipendentemente dal processo chimico industriale o dall'applicazione, l'ultima generazione di sensori Endress+Hauser vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi di produttività e di spesa, fornendo misure accurate, riducendo la manutenzione e i tempi di inattività durante la taratura e i test di prova. Inoltre, i nostri team di vendita e assistenza sono disponibili in tutto il mondo per un supporto end-to-end, dalla selezione dei sensori appropriati per sostituire i vecchi dispositivi alla progettazione di concetti di manutenzione personalizzati.
- Pulizia e taratura sicure durante il processo, autodiagnosi e test di prova senza sforzo grazie alla strumentazione intelligente con Heartbeat Technology integrata
- Diagnostica avanzata per la prevenzione di fermi produzione non pianificati
- Disponibilità immediata dei dati trasmessi dai dispositivi da campo grazie a tag RFID che permettono di accedere in mobilità alle informazioni sugli asset
- Piattaforme unificate per i trasmettitori a supporto di un approccio di manutenzione mirato, basato sull'affidabilità
- Strumenti di ottima qualità con sicurezza intrinseca ed elevata accuratezza che forniscono dati affidabili e sicurezza di processo.