Produzione del miele
Le api di Endress+Hauser Flow richiamano l'attenzione sulla sostenibilità
Il tetto di Endress+Hauser Flow a Reinach non è utilizzato solo per generare energia solare, ma ospita anche diverse colonie di api mellifere. Impollinando varie specie vegetali, le api possono dare un importante contributo al funzionamento dell'ecosistema e sostenere la biodiversità. Possiamo utilizzare il miele prodotto in questo processo come regalo sostenibile e significativo, creando così un legame comunicativo con i temi della sostenibilità tra i nostri dipendenti, clienti e visitatori.
Uso ragionevole delle superfici dei tetti degli edifici
I tetti degli edifici sono spesso utilizzati per produrre elettricità con l'energia solare. In alternativa o in aggiunta, i tetti verdi sono ideali anche come aree di compensazione ecologica. Endress+Hauser Flow ha optato per un uso multiplo dei tetti, creando un habitat aggiuntivo per varie specie vegetali e animali. Tra queste, le api da miele.
L'importanza degli impollinatori per il nostro ecosistema
Le api e altre specie di insetti sono vitali per il nostro ecosistema e per noi esseri umani. Come impollinatori, assicurano la fecondazione e la sopravvivenza di molte piante - comprese numerose colture - e quindi anche il nostro approvvigionamento alimentare. Inoltre, contribuiscono a preservare gli habitat di molte altre specie animali.
Sensibilizzare alla sostenibilità
Per quanto gli impollinatori siano fondamentali per il nostro ecosistema, essi stessi dipendono da un ambiente intatto. La sensibilizzazione sugli ecosistemi minacciati è quindi importante e ci offre l'opportunità di agire individualmente, come azienda e come società. Con le api e la produzione di miele, Endress+Hauser Flow vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi e rendere consapevoli i dipendenti e i destinatari del miele dei nostri sforzi verso la sostenibilità.
Produzione di miele in azienda
Le piccole api sono accudite da un dipendente con una formazione da apicoltore, che si occupa anche della raccolta e dell'imbottigliamento del miele. Essendo un prodotto naturale, il rendimento delle api dipende da vari fattori ed è soggetto a fluttuazioni naturali. Di conseguenza, anche la quantità di vasetti di miele Endress+Hauser varia. Se in un anno sono stati riempiti 500 vasetti, possiamo aspettarci la stessa quantità nei prossimi anni.