Acqua di sorgente in bella vista
Digital remote monitoring of a clean water source
Il comune di Titterten, nel cantone di Basilea-Landschaft, utilizza una sorgente per rifornire d'acqua il villaggio. Tuttavia, l'invecchiamento della conduttura e il recente aumento dei periodi di siccità hanno iniziato a rappresentare una sfida per la commissione idrica.
Risultati
-
Grazie a Promag W 800 e all'ecosistema IIoT di Netilion, il comune può controllare la portata della sorgente da remoto, valutare i dati e individuare le perdite prima che peggiorino.
-
In relazione ai cambiamenti climatici, Promag W 800 e Netilion possono analizzare quanto la recente siccità stia riducendo il volume d'acqua.
-
Nel complesso, Promag W 800 e i servizi IIoT di Netilion contribuiscono alla stabilità dell'approvvigionamento idrico di Titterten.
Sfide
La sorgente si trova in un'area boscosa con terreno accidentato e senza elettricità, il che rende necessarie, ma difficili, le letture manuali in loco. La commissione idrica aveva bisogno di un modo per misurare il flusso d'acqua e trasmettere le informazioni indipendentemente dalla rete elettrica pubblica.
Soluzioni
Il misuratore di portata proline Promag W 800 di Endress+Hauser utilizza due batterie per fornire un'alimentazione off-grid e ridondante. Il sensore registra il valore del flusso ogni 15 minuti e invia quotidianamente i dati al servizio digitale Netilion tramite una connessione LTE sicura.
Netilion Value consente l'analisi dei dati e trasferisce mensilmente le informazioni al sistema di controllo del processo tramite esportazione CSV. Netilion Health monitora lo stato del dispositivo e segnala alla manutenzione eventuali problemi.
Scope
The following digital components and services:
Electromagnetic flowmeter - Proline Promag W 800 (battery operation or LTE data transmission) uses a remote transmitter to protect the electronics for potential overflowing and can be adjusted for saving battery life.
Netilion Value - digital monitoring service allows access to the measurements anytime and anywhere.
Netilion Health - digital service for device monitoring keeps maintenance teams a step ahead of problems.