Con la nostra competenza, il produttore alimentare soddisfa i regolamenti
Yelo si avvale di consulenza e sistemi di misura per il nuovo impianto di cogenerazione
Endress+Hauser è stata incaricata dagli sviluppatori del progetto di fornire servizi di consulenza in merito al Renewable Heat Incentive (RHI), un programma governativo di tutela ambientale che prevede incentivi allo scopo di far adottare sistemi di riscaldamento da energia rinnovabile da un numero sempre maggiore di aziende. Grazie alla sua competenza nel campo della calorimetria, Endress+Hauser è stata anche incaricata di fornire sistemi di misura, soluzioni di acquisizione dati e software.
I vantaggi
Grazie alla sua esperienza nel campo della calorimetria, Endress+Hauser è il partner perfetto per i progetti di cogenerazione a biomassa.
La conoscenza approfondita dei regolamenti e un ineguagliabile portfolio di strumenti hanno permesso a Endress+Hauser di fornire alle aziende servizi di consulenza che contribuiscono a risparmiare energia, ridurre i costi e migliorare le loro credenziali ambientali.
Carlo Matos, Direttore operativo di Yelo: “Ora disponiamo di un eccellente sistema di rendicontazione energetica che semplifica la vita sia degli azionisti sia di Ofgem, che altrimenti sarebbero alle prese con una miriade di requisiti di rendicontazione.”
La sfida
Nel 2016–17 è stato costruito un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa per fornire energia allo stabilimento Yelo di trattamento della colza situato nei pressi di Stratford-upon-Avon (Warwickshire). Alimentando l'impianto di cogenerazione a biomassa con sottoprodotti di colture arboree reperiti nel Regno Unito, Yelo è in grado di produrre olio vegetale e mangime lasciando un'impronta di carbonio estremamente ridotta. Il fatto che la colza venga essenzialmente trattata con la pressatura meccanica su larga scala, anziché con il metodo di estrazione con esano, assegna ulteriori credenziali "verdi" all'impianto.
La soluzione
L'impianto di cogenerazione comprende una caldaia a olio diatermico a biomassa da 11,4 MW che fornisce calore a un'unità a ciclo Rankine organico (ORC - Organic Rankine Cycle) Turboden. Il calore dell'olio diatermico viene misurato con un misuratore di portata Prowirl 200 Vortex Endress+Hauser abbinato a un calcolatore di energia termica RH33. L'apporto di acqua calda dal condensatore dell'ORC all'impianto di trattamento viene misurato con un misuratore di portata Promag 50 Endress+Hauser e da un RH33.
Dopo aver attraversato l'unità ORC, l'olio diatermico rigettato viene convogliato attraverso un generatore di vapore a recupero di calore, che fornisce al processo vapore saturo a 7 bar. Questo vapore viene misurato da una combinazione delle tecnologie Prowirl e Promag in abbinamento a calcolatori di energia termica RH33.
Un data manager RSG45 calcola l'energia termica
Un data manager RSG45 calcola l'energia termica prodotta nella caldaia a biomassa nel corso di due diverse modalità di funzionamento: una in cui il sistema funziona interamente come impianto di cogenerazione e una in cui il sistema ORC viene disattivato e la configurazione dell'impianto passa a fonte di riscaldamento a biomassa indipendente.
Misure conformi al programma RHI
Oltre a fornire misure conformi al programma RHI per l'impianto di cogenerazione, Endress+Hauser ha creato un Independent Report on Metering Arrangement (IRMA - rapporto indipendente sulle configurazioni di misura), il rapporto Ofgem richiesto per l'accreditamento RHI. Ciò richiede la valutazione di tutte le perdite di calore dalle tubazioni esterne, gli schemi dettagliati sulla configurazione di contatori e impianto e la determinazione di una formula idonea di pagamento della potenza termica.
“Il nostro regime di misura non era semplice”
“Il nostro regime di misura non era semplice, ma Endress+Hauser ha contribuito sia con la conoscenza approfondita dei requisiti di misura stabiliti da Ofgem sia con la comprensione tecnica del nostro progetto,” ha commentato Carlo Matos, Direttore operativo di Yelo.
Ora Endress+Hauser offre un contratto di assistenza
Ora i dati delle misure di elettricità e calore vengono raccolti da un gateway e trattati utilizzando una gestione dei dati basata sul cloud e una piattaforma di rendicontazione. Questa piattaforma fornisce tutti i dati per la rendicontazione Ofgem mensile e traccia le entrate derivanti dalla produzione di calore secondo il programma RHI e di energia secondo il programma RO (Renewables Obligation). Dopo aver aiutato Yelo a ottenere l'accreditamento RHI, ora Endress+Hauser offre un contratto di assistenza per mantenere e verificare le prestazioni dei contatori, che rientra negli obblighi stabiliti dai regolamenti RHI.