Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

L'expertise aide le producteur à se conformer aux réglementations

Yelo bénéficie de conseils et de mesures pour la nouvelle installation de cogénération

Endress+Hauser a été chargé par les promoteurs du projet de fournir des prestations de conseil concernant l'incitation à l'utilisation de la chaleur renouvelable (Renewable Heat Incentive), un programme gouvernemental environnemental en Angleterre qui fournit une aide financière pour accroître le déploiement de systèmes de chaleur renouvelable par les entreprises. Grâce à l'expertise d'Endress+Hauser dans le comptage thermique, l'entreprise a également été chargée de fournir des solutions et des logiciels d'acquisition de mesures.

Unité ORC de Yelo

Unité ORC de Yelo

Comptage thermique

Comptage thermique

Unité ORC de Yelo

Les avantages

  • En tant que spécialiste du comptage thermique, Endress+Hauser est le partenaire idéal pour les installations de cogénération par biomasse.

  • Avec une compréhension approfondie des réglementations et un portefeuille d'instrumentation inégalé, la société est réputée pour ses services de conseil qui aident les entreprises à économiser de l'énergie, réduire les coûts et améliorer leurs informations environnementales.

  • Carlo Matos, Directeur des opérations de Yelo : « Nous disposons maintenant d'un système de déclaration énergétique de classe mondiale qui évite le stress de la myriade d'exigences en matière de rapports, tant pour les actionnaires que pour Ofgem ».

Logo Yelo

« Endress+Hauser a apporté à la fois une connaissance approfondie des exigences de mesure Ofgem et une compréhension technique de notre système ».

Carlo Matos, Directeur des opérations
Yelo

Le défi

En 2016–17, une installation de cogénération (produisant chaleur et électricité) alimentée par la biomasse a été construite pour fournir de l'énergie à l'usine de transformation du colza de Yelo près de Stratford-upon-Avon, dans le Warwickshire. En utilisant des résidus d'arboriculture provenant du Royaume-Uni pour alimenter la centrale de cogénération, Yelo peut produire de l'huile végétale et des aliments pour bétail avec une très faible empreinte carbone. Le traitement de base du colza fait appel à un important pressage mécanique plutôt qu'à une méthode d'extraction au solvant d'hexane, pour une meilleure performance environnementale.

Notre solution

L'installation de cogénération comprend une chaudière à huile thermique de 11,4 MW à biomasse fournissant la chaleur à un cycle organique de Rankine (ORC) Turboden. La chaleur de l'huile thermique est mesurée avec un débitmètre vortex Endress+Hauser Prowirl 200 en combinaison avec un calculateur de chaleur RH33. Une alimentation en eau chaude du système de condensation ORC à l'usine de traitement est mesurée avec un débitmètre Endress+Hauser Promag 50 plus un RH33.

Après avoir traversé l'unité ORC, l'huile thermique rejetée passe à travers un générateur de vapeur de récupération de chaleur, fournissant 7 bars de vapeur saturée au process. Cela est mesuré à l'aide des technologies Prowirl et Promag combinées et de calculateurs d'énergie RH33.

Un concentrateur, calculateur & enregistreur Memograph RSG45 calcule l'énergie

Un enregistreur RSG45 calcule la chaleur produite dans la chaudière à biomasse au cours de deux modes de fonctionnement différents : l'un lorsque le système fonctionne comme une centrale de cogénération, et l'autre lorsque le système ORC est arrêté et que l'installation est configurée comme une source de chaleur à biomasse autonome.

Fournir une mesure conforme RHI

En plus de fournir une mesure conforme RHI pour l'usine de cogénération, Endress+Hauser a produit un rapport indépendant sur le dispositif de comptage (IRMA, Independent Report on Metering Arrangement), le rapport Ofgem requis pour l'accréditation du RHI. Cela nécessite l'évaluation de toutes les pertes de chaleur résultant de la tuyauterie externe, des schémas détaillant le dispositif du compteur et de l'installation ainsi que la détermination d'une formule de paiement admissible pour la production de chaleur.

« Notre système de comptage n'était pas simple »

« Notre système de comptage n'était pas simple et Endress+Hauser a apporté à la fois une connaissance approfondie des exigences de mesure d'Ofgem et une compréhension technique de notre système », constate Carlo Matos, directeur des opérations de Yelo.

Endress+Hauser offre maintenant un contrat de service

Les données de comptage de la chaleur et de l'électricité sont désormais collectées à partir d'une passerelle et traitées à l'aide d'une plateforme de gestion des données et de reporting basée sur le cloud. Cette plateforme fournit toutes les données pour le rapport mensuels à Ofgem et assure le suivi des revenus liés à la production d'électricité (RO) et de chaleur (RHI). Après avoir aidé Yelo à obtenir l'accréditation RHI, Endress+Hauser propose maintenant un contrat de service pour maintenir et vérifier la performance des compteurs, ce qui est une obligation en vertu du règlement RHI.