Aumentare i livelli di sicurezza
L'installazione di un sistema di prevenzione antitracimamento in Medio Oriente
La nostra soluzione di prevenzione antitracimamento con allarme di massimo livello indipendente, riduce efficacemente i rischi di incidenti gravi. Il nostro cliente, un gruppo internazionale di aziende petrolchimiche, ha deciso di installare la nostra soluzione sui loro impianti in Medio Oriente.
![](/__image/a/39484/k/bd03f48e7a9da800ce1b731e50520c5ae0079c6a/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Array-of-tanks.jpg)
Vantaggi evidenti
Gestione sicura del terminal di stoccaggio
Manutenzione ridotta e procedura di test automatizzata
Efficienza operativa aumentata e maggiore utilizzo del serbatoio
Standardizzazione degli strumenti (pezzi di ricambio ridotti)
La soluzione chiavi in mano trasferibile a diversi terminali in tutto il mondo
La sfida
I serbatoi sono stati dotati di un sistema di Tank Gauging automatizzato, gli standard del nostro cliente risultano essere in conformità con le più recenti norme API (API2350 4a ed.) che richiedono ad ogni sistema di allarme indipendente di evitare un eccessivo riempimento, a prescindere dal tipo di dispositivo. Caratteristiche richieste agli interruttori di livello SIL3 secondo IEC61508, IEC 61511-1 /certificati TÜV, basati sul principio della forcella vibrante, con automonitoraggio.
La soluzione
Abbiamo fornito un sistema di prevenzione antitracimamento e servizi connessi al fine di soddisfare i requisiti del cliente che riguardano: testing e messa in funzione degli interruttori di livello SIL3 e del cabinet, compresa installazione di cavi, canaline, scatole di derivazione, UPS, sirena e faro. Messa in funzione, collaudo, start-up e formazione. Costante supporto post vendita. Conformità ed esecuzione del progetto secondo gli standard del cliente - Zero LTI
Ambito del progetto
Abbiamo fornito una soluzione chiavi in mano, che comprende: Fornitura di tutto il materiale e degli strumenti. Progettazione e ingegneria dettagliate. Cablaggio. Installazione. Testing . Messa in funzione. Start-up. Formazione. Supporto post-vendita.
Dettagli applicativi
Il sistema di prevenzione antitracimamento, in conformità ai più recenti standard API 2350, è una soluzione SIL3 per il monitoraggio del livello e la gestione degli allarmi in caso di rischio individuato di troppo pieno. In caso di errore o di allarme, vengono attivate notifiche visibili e sonore e relativi messaggi vengono visualizzati sul display o su dispositivi mobili.
Ingegneria di dettaglio e prove di accettazione in fabbrica
Ingegneria di dettaglio Luglio 2012: Dopo l'acquisizione dell'ordine, la progettazione è stata completata per includere strumentazione, cabinet, cavi, scavi e documentazione di progetto.
Prove di accettazione in fabbrica: i componenti chiave del progetto, compresa la strumentazione e l'armadio, hanno superato diversi test prima dell'installazione per confermare la loro conformità alle specifiche. Entro la metà di novembre 2012, tutti i componenti sono stati spediti. E' iniziata l'installazione.
Installazione e Site Acceptance Test
Installazione: il personale coinvolto ha ricevuto formazione sulla sicurezza del cliente. Definizione del Metodo: prima di qualsiasi attività in campo sono state effettuate valutazioni del rischio ed emesse relative autorizzazioni. L'installazione è stata completata nei tempi stabiliti, secondo le procedure di sicurezza.
Site Acceptance Test: Nel dicembre del 2012, tutto il lavoro in campo è stato ultimato. Il sistema è stato ispezionato e verificato basandosi su test funzionali del cliente.
Componenti della soluzione principale
Interruttori di livello di Endress+Hauser Fail Safe Liquiphant S, certificati SIL3. Cacinet di controllo dotato di sicurezza SIL3 , Allen Bradley PLC e IO, Display grafici, sirene SIL e luci faro. Procedura automatica di test.