Analisi del liquido in treni per il trasporto di LNG
Soluzione completa offerta da un unico fornitore
Negli impianti di liquefazione di gas è necessario monitorare numerosi parametri per garantire la sicurezza dell'impianto e del personale. L'analisi del liquido deve soddisfare le differenti richieste poste dalle diverse aree di processo. A tal fine, il know-how e l'esperienza di processo devono essere di massimo livello.
![Serbatoi e tubi di gas.](/__image/a/9638178/k/a7742d48151c3806d9dfb30bc17f87514a9a6da6/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Silos.jpg)
Vantaggi e risultati
Soluzione completa da un'unica fonte, con conseguente notevole semplificazione delle operazioni
I responsabili di impianto dispongono degli ultimi ritrovati in fatto di sensori e tecnologia di analisi, come la tecnologia Memosens
Endress+Hauser è un partner di soluzioni con un ampio know-how anche per applicazioni complesse di questo tipo
La sfida del cliente
Per trasportare gas su lunga distanza in modo efficiente, la liquefazione del gas naturale è un processo consolidato. Tuttavia, dato che il gas naturale è molto instabile e altamente infiammabile, occorre adottare misure di sicurezza per proteggere l'ambiente e le zone circostanti. Quindi, durante le varie fasi di processo in un impianto di liquefazione di gas devono essere soddisfatti diversi valori di soglia. La complessità dell'impianto richiede l'installazione e la manutenzione di numerosi punti di misura.
La soluzione
Una parte del processo è il recupero di zolfo. Nell'unità di recupero di zolfo (Sulfur Recovery Unit - SRU) è necessario monitorare i valori di pH nelle caldaie a recupero di calore per poter intervenire immediatamente in caso di eventi riconoscibili dalla variazione del valore di pH. Ciò avviene con un sistema di campionamento dovuto alla pressione. Il valore di pH è un parametro importante anche per quanto riguarda le caldaie di grandi dimensioni. Nel processo di pulizia viene utilizzata una soluzione di carbonite. Per trattare la soluzione, nel sistema di scrubbing viene monitorata la conducibilità.