Soluzione di automazione intelligente per l'approvvigionamento idrico
Rinnovo completo del sistema di approvvigionamento idrico Visp
Il rinnovo completo di un sistema di approvvigionamento idrico è una grande sfida importante sotto ogni punto di vista. Per l'approvvigionamento idrico di Visp sono state rinnovate 18 strutture nell'arco di due anni e integrate in un nuovo sistema di controllo. La disponibilità illimitata di acqua doveva essere garantita alla popolazione e all'industria in qualsiasi momento.
Il vantaggi
-
Sistema di controllo dei processi moderno, scalabile e basato su web
Garanzia della qualità dell'acqua nei vari serbatoi
Gestione semplice dei punti di misura (manutenzione, ecc.)
Rispetto dei carichi di picco specificati
Accesso remoto tramite smartphone
La sfida del cliente
Una gestione dell'acqua sicura ed efficiente dal punto di vista energetico e il monitoraggio continuo della qualità dell'acqua devono essere garantiti da un sistema di controllo del processo scalabile, da un concetto di controllo modulare e da una tecnologia di analisi e misurazione all'avanguardia. La conversione doveva essere effettuata senza interruzioni per garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico.
Soluzione di Endress+Hauser
Un sistema di controllo di processo moderno, modulare e scalabile è un prerequisito per una conversione senza problemi. I quadri elettrici sono stati sostituiti da moderni componenti di controllo. Per garantire un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, le pompe di alimentazione sono ora controllate con convertitori di frequenza per ottimizzare il consumo energetico. I cavi in rame esistenti sono stati in gran parte sostituiti con cavi in fibra ottica. Ciò ha permesso di realizzare una rete di comunicazione moderna e sicura tra gli edifici, in cui i dati sono disponibili in tempo reale.