30 anni di tarature accreditate in Endress+Hauser Flow
Il laboratorio di taratura di Endress+Hauser Flow è accreditato in conformità alla norma ISO 17025 dal 1994.
Da oltre venti anni, Endress+Hauser Flow non solo ha rafforzato le proprie capacità e competenze di base, ma ha anche confermato la propria posizione di leader di mercato fornendo costantemente servizi di eccellenza.
Endress+Hauser Flow è leader mondiale nelle misure di portata da oltre 40 anni. Questa leadership si basa sulla combinazione di molteplici discipline, dalla ricerca e sviluppo alle linee di produzione più avanzate ed efficienti, che contribuiscono a soluzioni innovative per il mercato. Una delle attività più importanti è la taratura. Questa garantisce che le prestazioni metrologiche di ogni misuratore di portata corrispondano alle specifiche tecniche fornite dal produttore.
La competenza è uno dei fattori più cruciali a sostegno della credibilità dei laboratori di taratura. Con la norma ISO/IEC 17025, ampiamente riconosciuta e accettata a livello mondiale, l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ha introdotto un quadro completo a questo scopo. Può essere sfruttato per verificare la conformità ai requisiti di competenza dei laboratori di taratura e di prova.
Questa norma stabilisce i requisiti che i laboratori di taratura devono soddisfare, favorendo l'armonizzazione degli standard di qualità. Il suo obiettivo primario è garantire la competenza tecnica dei laboratori di taratura e l'affidabilità dei risultati di taratura.
Competenza e collaborazione
Endress+Hauser Flow ha ottenuto il suo primo accreditamento in conformità alla norma ISO/IEC 17025 nel 1994. Fin dall'inizio, questo accreditamento ha riguardato i centri di misura della portata di Reinach (Svizzera) e Cernay (Francia). Un piccolo ma entusiasta gruppo di specialisti di entrambi i centri di produzione ha reso possibile questo risultato. Erano anche convinti che questo fosse solo il primo passo nel percorso di accreditamento.
Il processo si è basato anche sulla fondamentale collaborazione con gli Istituti Nazionali di Metrologia della Svizzera (METAS) e della Germania (PTB), oltre che con il locale Servizio di Accreditamento Svizzero (SAS). Con questo risultato, lo specialista della tecnologia di misura ha iniziato una storia di successo trentennale nel campo della taratura.
Sono stati fondati altri centri di produzione negli Stati Uniti, in India, in Cina e in Brasile e sono state costruite strutture di taratura. Nell'ambito della strategia di Endress+Hauser Flow per il miglioramento e la standardizzazione dei propri impianti di produzione globali, l'accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17025 di tutti i laboratori di taratura dei flussimetri è stato un obiettivo fondamentale per convincere i clienti della loro eccellenza e affidabilità.
I vantaggi dell'accreditamento
Dal punto di vista di un laboratorio che fornisce servizi di taratura, l'accreditamento non solo conferma la competenza e l'armonizzazione dei servizi, ma serve anche a superare le barriere commerciali nel mercato globale.
Questo perché la conformità alla norma ISO/IEC 17025 è monitorata e confermata dagli enti di accreditamento nazionali, che solitamente sono anche membri dell'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). La maggior parte di questi organismi è firmataria dell'ILAC Mutual Recognition Agreement (ILAC MRA), che rappresenta uno dei vantaggi più importanti degli accreditamenti ISO/IEC 17025: il pieno riconoscimento internazionale e la comparabilità dei certificati di taratura emessi.
Impianti di taratura accreditati in più di 40 paesi
La rete di taratura globale del Gruppo Endress+Hauser comprende non solo quasi 90 impianti fissi, ma anche più di 50 impianti mobili di taratura dei flussimetri, situati nei centri di produzione e nei centri di vendita di oltre 40 paesi in tutto il mondo.
Tutti questi laboratori di taratura sono accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 da enti di accreditamento nazionali come INMETRO (Brasile), A2LA (USA), DAkkS (Germania), NABL (India), CNAS (Cina) e altri. Il campo di applicazione di questi accreditamenti riguarda la portata, la densità e, in alcuni casi, anche la temperatura e la pressione.
Gli impianti mobili di taratura della portata svolgono un ruolo cruciale in questa rete. Portano ai clienti i vantaggi di una risposta agile e rapida, oltre a un supporto affidabile per tutto il ciclo di vita dello strumento, quando necessario. Il miglioramento delle tarature in loco con la minore incertezza possibile fa parte della visione strategica dei servizi di taratura di Endress+Hauser Flow.
Digitalizzazione e non solo
Oggi, nuovi obiettivi chiave, come l'ottimizzazione dei processi di taratura e il miglioramento della loro sostenibilità, nonché l'avanzamento della loro digitalizzazione, sono pianificati nell'ottica di soddisfare anche i requisiti della ISO/IEC 17025. Gli audit periodici di riaccreditamento offrono a Endress+Hauser Flow preziose opportunità per mostrare l'eccellenza dei suoi servizi di taratura.
L'azienda si impegna a migliorare l'ambito di accreditamento ISO/IEC 17025 ampliando le grandezze misurabili, riducendo le incertezze di misura della taratura e semplificando la tracciabilità agli standard nazionali SI.
Inoltre, l'implementazione dei certificati di taratura digitali (DCC), un nuovo approccio per la gestione dei risultati di taratura che include informazioni direttamente leggibili da un dispositivo, e altri sforzi di digitalizzazione sono allineati alla conformità ISO/IEC 17025. La domanda di tarature accreditate continua a crescere, spinta dall'esigenza dei clienti di soddisfare gli impegnativi requisiti del sistema di qualità, dove la taratura tracciabile e accreditata per ogni dispositivo di misura è un criterio obbligatorio.
Endress+Hauser Flow ribadisce quindi il suo impegno a fornire servizi di taratura di eccellenza e il quadro fornito dall'accreditamento ISO/IEC 17025 continua a servire come base fondamentale per mantenere questo livello di qualità.
Leggi argomenti simili
Download
-
EH_2025-01-21_Calibration.zip
Dimensione del file:
6.7 MB
Nome del file:
EH_2025-01-21_Calibration.zip
Mailing list
Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.
Per richiedere il comunicato stampa in lingua italiana >>>
Contatti
-
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global