Endress+Hauser supporta il percorso a 1,5 gradi per la protezione del clima
L’iniziativa Science Based Targets conferma gli obiettivi di riduzione delle emissioni a breve e lungo termine del Gruppo
Endress+Hauser ha raggiunto un ulteriore traguardo nella sostenibilità: l'iniziativa Science Based Targets ha convalidato gli obiettivi di riduzione dei gas serra del Gruppo. Sia l'obiettivo a breve termine per il 2034 che l'obiettivo net-zero per il 2050 sono quindi in armonia con il percorso di 1,5 gradi Celsius dell'Accordo di Parigi sul clima.
L'iniziativa Science Based Targets (SBTi) offre un quadro e delle linee guida per garantire che gli obiettivi di riduzione delle emissioni delle aziende siano conformi alle più recenti scoperte scientifiche. Endress+Hauser si è impegnata a raggiungere emissioni nette di gas serra (GHG) pari a zero entro il 2050. Il Gruppo supporta quindi gli sforzi dell'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto al livello preindustriale.
"Solo con la protezione del clima e dell'ambiente sarà possibile una vita degna di essere vissuta sulla Terra in futuro", ha affermato il CEO di Endress+Hauser, Dr. Peter Selders. "La sostenibilità non è quindi un ideale, ma una necessità che dobbiamo rendere economicamente sostenibile. Questo vale per i nostri clienti e per noi. Possiamo supportare la trasformazione sostenibile dell'industria di processo con i nostri prodotti. Naturalmente, dobbiamo anche diventare più sostenibili noi stessi, ed è ciò che stiamo facendo".
Il Gruppo si pone obiettivi ambiziosi
SBTi ha ora convalidato gli obiettivi di riduzione di Endress+Hauser. Questi includono le emissioni assolute di GHG nell'azienda attraverso il consumo di energia (ambito 1) e l'energia acquistata (ambito 2), nonché nelle catene del valore aggiunto a monte e a valle (ambito 3). Rispetto all'anno di base 2023, il Gruppo deve ridurre le proprie emissioni del 90 percento; un massimo del 10% può essere compensato tramite rimozione e stoccaggio permanente del carbonio secondo le linee guida SBTi.
Come obiettivo a breve termine, Endress+Hauser si è impegnata a ridurre le emissioni assolute di GHG negli ambiti 1 e 2 dell'80% entro il 2034, sempre rispetto al 2023. Le emissioni di ambito 3 devono essere ridotte del 35% nello stesso periodo. "Questi obiettivi sono ambiziosi, ma siamo ben posizionati", ha affermato Julia Schempp, responsabile della sostenibilità aziendale del Gruppo. "Abbiamo già identificato aree di azione e sviluppato una strategia di sostenibilità per il nostro portafoglio".
Pacchetto di misure per ridurre le emissioni
All'interno della propria sfera di influenza, Endress+Hauser desidera aumentare la quota di energia rinnovabile, adottare misure aggiuntive in materia di efficienza ed espandere l'elettromobilità. È stato creata una dashboard CO2 in modo che le aziende del Gruppo possano vedere a che punto si trovano nel loro percorso per l'obiettivo a breve termine del 2034. Indica, ad esempio, quali emissioni derivano dal consumo di carburante e dall'approvvigionamento esterno di elettricità e calore, e la quota di energia da fonti rinnovabili.
Endress+Hauser ha inoltre adottato una serie di misure per ridurre le emissioni nelle catene del valore aggiunto a monte e a valle. Con il 97%, l'ambito 3 rappresenta quasi l'intera impronta di carbonio del Gruppo. "Ciò deriva dall'acquisto di acciaio e alluminio, che utilizziamo nei nostri dispositivi, nonché dalla lunga durata della nostra tecnologia di misura", ha spiegato Julia Schempp. L'azienda desidera affrontare questo aspetto negli acquisti e nella progettazione dei prodotti.
Finalista del German Sustainability Award
Questi sforzi si riflettono anche nell'alto posizionamento dell'azienda nel German Sustainability Award. È considerato il più grande riconoscimento europeo per l'impegno ecologico e sociale. Nel 2024, la fondazione indipendente ha onorato 100 pionieri del mondo degli affari, della scienza e del settore pubblico per il loro contributo alla trasformazione sostenibile. Endress+Hauser è stata tra i tre finalisti nella categoria tecnologia di misura e controllo.
Il premio si basa su valutazioni esigenti da parte di una giuria di esperti. Processi trasparenti e criteri oggettivi aiutano le aziende e le organizzazioni nominate a migliorare ulteriormente le loro prestazioni di sostenibilità. Il German Sustainability Award è stato assegnato il 28 novembre 2024 a Düsseldorf nell'ambito del German Sustainability Day, uno dei congressi leader del suo genere.
Leggi argomenti simili
Download
-
EH_2024-12-05_SBTi-validation.zip
Dimensione del file:
7.4 MB
Nome del file:
EH_2024-12-05_SBTi-validation.zip
Mailing list
Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.
Per richiedere il comunicato stampa in lingua italiana
Contatti
-
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global