Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Ottimizzate la sicurezza e l’efficienza del processo di produzione di idrogeno blu

Strumentazione per i processi di reforming del metano e cattura dell'anidride carbonica

Tecnici davanti a una raffineria
Introduzione

Strumentazione di processo per il reforming con vapore del metano e la cattura dell'anidride carbonica

Il sistema SMR con cattura dell'anidride carbonica pone sfide particolari alla strumentazione di processo. La presenza di condizioni estreme impone l'uso di materiali speciali come Hastelloy o Inconel, oltre che l'applicazione di rivestimenti di protezione ai sensori. La misura accurata dei flussi multifase è fondamentale. Per rilevare le tracce di contaminanti e assicurare l'efficienza e la sicurezza del processo sono necessari analizzatori di gas sensibili e l’integrazione dei dati provenienti da diversi strumenti richiede un solido sistema di controllo distribuito che si avvalga, possibilmente, di soluzioni su cloud.

Parametri

Parametri chiave del processo

Monitoraggio sicuro della pressione del reformer

Il monitoraggio della pressione nel reformer è indispensabile per assicurare l'integrità del sistema e prevenire perdite o rotture.

Salvaguardia dell'efficienza delle caldaie a vapore

Mantenere adeguati livelli di acqua nei generatori di vapore e nei condensatori è fondamentale per l'efficienza del processo di generazione del vapore.

Misura affidabile della temperatura del reformer

Per la misura delle alte temperature presenti nei tubi del reformer sono necessari sensori robusti ed economici, in grado di garantire efficienza e affidabilità di livello superiore.

Misura della composizione del gas naturale e del syngas in entrata

L'analisi affidabile dei gas permette di ottenere misure multicomponente per migliorare l'efficienza del reformer.

Misura della pressione

Proteggete la sicurezza del reformer con i trasmettitori di pressione Endress+Hauser

I trasmettitori di pressione differenziale sono fondamentali per monitorare le perdite di carico in letti catalitici, filtri e valvole di controllo perché aiutano a identificare intasamenti o depositi. PMD75B offre i seguenti vantaggi:

  • Misura accurata e affidabile anche in campi di pressione estremamente ridotti
  • Risparmio di tempo grazie alla facilità d'uso dei dispositivi e a requisiti di formazione minimi
  • Intervalli di manutenzione prolungati

Misura del livello

Misura del livello stabile grazie al radar ad onde guidate

I misuratori radar ad onde guidate (GWR) sono la scelta preferenziale per la misura del livello nei collettori di vapore e in altri recipienti in cui i valori di temperatura e pressione sono elevati. I dispositivi GWR assicurano un'elevata precisione e non sono influenzati dalle variazioni di processo.

  • Misura affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e delle condizioni di processo
  • Massima affidabilità grazie alla nuova funzione di valutazione Multi-Echo Tracking
  • Perfetta integrazione nei sistemi di controllo o in quelli di gestione degli asset e soluzione operativa intuitiva, basata su menu (localmente o tramite il sistema di controllo)
  • La soluzione più semplice per i test di verifica SIL e WHG permette di risparmiare tempo e denaro

Misura della temperatura

Soluzione versatile di misura della temperatura nel reformer

Le termocoppie, particolarmente adatte agli ambienti ad alta temperatura, sono disponibili in un'ampia varietà di tipi (K, N, S, ecc.), con campi di temperatura specifici e diversi livelli di compatibilità ambientale. Ciò rende flessibile la scelta della termocoppia più adatta per le diverse parti del processo SMR. Il nostro termometro TC15 offre i seguenti vantaggi:

  • Elevata flessibilità grazie alla progettazione modulare con teste terminali standard in conformità a DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche
  • Elevato livello di compatibilità e di progettazione dell'inserto in conformità a DIN 43772
  • Collo di estensione per proteggere il trasmettitore da testa dal surriscaldamento
  • Tempo di risposta rapido grazie alla forma ridotta/rastremata del puntale

Analisi dei gas

Migliorate l'efficienza del reformer con gli affidabili analizzatori di gas Raman

La spettroscopia Raman consente il monitoraggio continuo e in tempo reale della composizione dei gas nel reformer. Ciò consente di effettuare rapidamente le regolazioni del processo, ottimizzare l’efficienza e ridurre il consumo energetico. I nostri analizzatori di gas Rxn5 offrono i seguenti vantaggi:

  • Identificazione e quantificazione simultanee di più tipi di gas (ad es. H2, CO, CO2, CH4) con un'unica misura
  • Analisi completa, con preziose informazioni sulla cinetica di reazione e sull'efficienza del processo
  • Tecnica non invasiva che non disturba il processo di reazione

State pianificando un progetto? Discutete le vostre sfide con il nostro esperto.

Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi in ogni fase del percorso.

Note finali

Soluzioni correlate

Scoprite perché siamo il partner giusto per la produzione sostenibile ed efficiente di idrogeno.