Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Fatti, risultati e futuro

Dati aziendali principali, risultati finanziari, brevi narrazioni e testimonianze. Qui avrete una visione a 360° dell'azienda.

Da una piccola impresa a un partner forte in tutto il mondo

Nel 1953, due uomini apparentemente diversi si riunirono in un appartamento privato a Lörrach, in Germania, per fondare una nuova società: l'ingegnere svizzero Georg H. Endress, 29 anni, e il direttore di banca tedesco Ludwig Hauser, 58 anni. I due non sapevano che avevano appena gettato le basi per una storia di successo planetaria.

Per saperne di più sulla nostra storia

Negli anni, Endress+Hauser è diventata leader mondiale nella strumentazione di misura, nei servizi e nelle soluzioni per l'ingegneria di processo. I clienti di tutto il mondo e di diversi settori beneficiano di misure di alta tecnologia, così come dell'automazione e dell'ottimizzazione dei processi in termini di efficienza economica, sicurezza e impatto ambientale.

Persone

  • 30%

    di donne in posizioni dirigenziali entro il 2030. Vogliamo attrarre più donne in Endress+Hauser. Circa il 40% della forza lavoro dovrà essere femminile.

  • 112

    nazionalità diverse lavorano nel Gruppo Endress+Hauser.

  • 10 anni

    è il periodo medio di occupazione di un dipendente in Endress+Hauser.

Traguardi

  • 8.900

    brevetti e domande di brevetto proteggono la proprietà intellettuale di Endress+Hauser.

  • 71

    punti su 100 è il rating internazionale di sostenibilità EcoVadis 2023 raggiunto da Endress+Hauser.

  • 20

    nuovi prodotti sono stati lanciati nel 2023.

Storie

  • 133.049 km

    sono stati percorsi in attività sportive dalla Endress+Hauser Water Challenge nel 2023. Vale a dire quanto tre volte il giro della Terra. Le donazioni ottenute sono state utilizzate per costruire due case dell'acqua in Vietnam.

  • 3.000 millimetri

    è il diametro massimo di un nostro flussimetro.

Download

    • Dati aziendali
    Sternenhof a Reinach, Svizzera

    Scheda informativa del Gruppo Endress+Hauser

    • Dati aziendali

    Il Gruppo Endress+Hauser