Monitoraggio delle reazioni di polimerizzazione in emulsione
Ottimizzazione del processo tramite rilevamento dell'endpoint di reazione e controllo della cinetica
La polimerizzazione in emulsione è un processo importante per la produzione di un'ampia gamma di materiali polimerici, tra cui vernici, adesivi e gomme sintetiche. La reazione avviene in un ambiente acquoso in cui la specie monomerica viene mantenuta in un'unica fase con un tensioattivo o emulsionante adatto. La polimerizzazione procede come una classica reazione di addizione al doppio legame, avviata tramite un meccanismo radicalico (formazione di radicali liberi).
![stirene-butil acrilato, emulsione, polimerizzazione, soluzione acquosa Reazione di polimerizzazione in emulsione di stirene-butil acrilato](/__image/a/9300349/k/4405bb1ce4f3677e839ebc3248f51e12118dbdea/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/butyl-acrylate-styrene.jpg)
La reazione chimica della polimerizzazione in emulsione di stirene-butil acrilato.
I risultati
Misura di doppi legami specifici
Nessuna interferenza con la matrice acquosa
Possibilità di monitorare la reazione dall'esterno, attraverso le pareti del reattore
La sfida
È importante essere in grado di monitorare il tasso di consumo delle specie monomeriche o i relativi tassi di consumo dei comonomeri, quando viene utilizzato più di un monomero. Ciò serve a garantire che la velocità di formazione del prodotto sia quella desiderata e, se è coinvolto più di un monomero, che le velocità di reazione relative siano coerenti con la formazione del prodotto desiderato. Un altro problema è il monomero residuo, come rilevato dalla presenza di doppi legami non reagiti.
La soluzione
La spettroscopia Raman è adatta al monitoraggio di queste reazioni in quanto sensibile per la misura di doppi legami specifici e non soggetta a interferenze da parte della matrice acquosa. Inoltre, negli studi con recipienti di reazione in vetro, è possibile monitorare la reazione dall'esterno, attraverso le pareti del reattore.