Monitoraggio dei depositi
Maggiori informazioni sui processi di estrazione delle acque sotterranee
Il gestore di un depuratore tedesco si trovava spesso ad affrontare dei fermi impianto imprevisti dovuti all'intasamento dei pozzi. Il cliente ora utilizza Promag W 400 con l'indice dei depositi della Heartbeat Technology per monitorare con successo i depositi di idrossido di ferro nel processo di estrazione delle acque sotterranee. Questa nuova funzione permette di monitorare i depositi in modo affidabile e continuativo, senza interrompere il processo: in questo modo è possibile elaborare un piano di manutenzione migliore, ottimizzando i cicli di pulizia, riducendo i tempi di fermo e aumentando l'efficienza del processo.
![Foto del Promagmisuratore W con depositi Foto del Promag misuratore W con depositi](/__image/a/9229625/k/9af69ba7f018076ef69c24a5a7909939cc957b71/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/2020-04-16%20FT%20Oldenburg.jpg)
I risultati
Dopo aver valutato i depositi durante il primo anno, è stato definito un piano di manutenzione più preciso per il pozzo.
Il cliente ha inoltre potuto monitorare e accorciare il processo di pulizia.
Inoltre, il cliente ha impostato un punto di commutazione da lui definito per l'attivazione della manutenzione di processo, in caso si dovesse verificare un aumento dei depositi più rapido del previsto.
Per di più, grazie alle informazioni di processo raccolte in modo continuativo, il cliente ha potuto ridurre i fermi impianto imprevisti e ha acquisito una maggiore fiducia nella propria capacità di controllare i processi, grazie all'affidabilità del sistema.
La sfida
L'accumulo di depositi di idrossido di ferro nelle acque sotterranee è un problema comune, legato all'invecchiamento degli impianti. L'ossido di ferro (II) disciolto in acqua si ossida in ossido di ferro (III) che precipita, ad es. in pozzi, tubazioni e in qualsiasi misuratore di portata. Se i depositi raggiungono livelli di guardia senza che gli utilizzatori se ne accorgano, i fermi impianto - dovuti all'interruzione dei segnali di misura o agli intasamenti - li colgono di sorpresa. La riduzione del diametro dei tubi determina inoltre perdite di carico e, conseguentemente, una diminuzione dell'energia e un aumento dei costi.
La nostra soluzione
Per risolvere questi problemi, nel tubo di estrazione dell'acqua dal pozzo dell'impianto del cliente è stato installato Promag W 400 con la funzione di monitoraggio dell'indice dei depositi della Heartbeat Technology.
La funzione analizza la distribuzione della conducibilità nel misuratore per calcolare un valore indicizzato proporzionale allo spessore dei depositi. ciò consente di monitorare l'aumento o la diminuzione dei depositi durante il funzionamento o il processo di pulizia. Il valore indicizzato visualizzato è compreso tra lo 0% e il 100% (non è rapportato ai depositi max. rilevabili).
Indice dei depositi ripetibile
I depositi di idrossido di ferro nell'applicazione del cliente sono stati monitorati continuativamente nell'arco di due periodi di 12 mesi. A mesi alterni lo spessore dei depositi è stato misurato e raffrontato al valore dell'indice. Dopo 12 mesi è stata eseguita una pulizia, dopodiché è stato eseguito il confronto tra i valori dell'indice dei depositi e lo spessore dei depositi per un ulteriore periodo di 12 mesi. I risultati del primo anno sono stati confermati, dimostrando che, mantenendo invariato il fluido, i valori sono identici e quindi ripetibili.
Ulteriori vantaggi per il cliente
Oltre a monitorare altri parametri come la diminuzione delle prestazioni delle pompe e della portata, gli operatori dei depuratori ora possono monitorare l'indice dei depositi per stimare il momento ottimale in cui eseguire la pulizia del pozzo per evitare fermi impianto imprevisti. Questa funzione consente inoltre di ridurre la durata del processo di pulizia, poiché l'operatore sa esattamente quando il dispositivo è pulito.