Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Risparmio di tempo, maggiore sicurezza

In Returkraft, i test di prova SIL dei trasmettitori di pressione vengono gestiti con semplicità

I dipendenti di Returkraft devono regolarmente soddisfare e documentare tutti i requisiti dei punti di misura SIL nello stabilimento. Con i pressostati Endress+Hauser, sono in grado di risparmiare tempo mentre completano i loro compiti senza compromettere la sicurezza.

Nel grande inceneritore di Returkraft, le condizioni di pressione devono essere monitorate continuamente. ©Endress+Hauser
La procedura guidata per il test di prova SIL guida l'utente passo dopo passo.

I risultati

  • Risparmio di tempo e minore impegno per i test di prova SIL

  • La messa in funzione dei dispositivi avviene in modo rapido e sicuro

  • I rischi di guasti sistematici sono ridotti al minimo

Kristoffer Hagevik, Responsabile dei sistemi di sicurezza strumentati

"La nostra strategia di manutenzione si basa sulla migliore tecnologia disponibile (BAT). Per la misura dei gas di scarico, ci affidiamo al trasmettitore di pressione Cerabar PMC71B di Endress+Hauser. "

Kristoffer Hagevik, Responsabile di processo con strumentazione di sicurezza
Returkraft

La sfida del cliente

Nell'inceneritore di Returkraft, le condizioni di pressione devono essere monitorate in modo continuo e preciso. Un punto critico in questo senso è l'estrazione dei gas di combustione dal forno. Per questo motivo, il monitoraggio della pressione è molto importante per la sicurezza e quindi fa parte del livello di integrità della sicurezza (SIL) in impianti di questo tipo. Il rischio di guasti sistematici, come errori di funzionamento, correnti di dispersione o linee di impulso intasate, deve essere ridotto al minimo.

La nostra soluzione

Per la misura dei gas di scarico, Returkraft si affida al trasmettitore di pressione Cerabar PMC71B di Endress+Hauser. Il suo diaframma di misura in ceramica, robusto e resistente all'abrasione, consente di determinare anche le pressioni più piccole con grande precisione e affidabilità. Grazie a funzioni innovative, i dipendenti di Returkraf risparmiano tempo e fatica, aumentando al contempo la sicurezza:

  • Un assistente alla messa in servizio, il cosiddetto Wizard, guida attraverso il menu.

  • La procedura guidata SIL consente di ricontrollare le impostazioni di tutti i parametri rilevanti per la sicurezza.

  • Grazie al checksum CRC, l'utente può verificare rapidamente se i parametri rilevanti per la sicurezza sono stati regolati involontariamente.

  • Le procedure guidate possono essere eseguite con uno smartphone o centralmente dalla sala di controllo.