Raddoppiare con successo la capacità produttiva
Competenza e stretta collaborazione per un processo altamente automatizzato in Remat Chemie
Nel 2008, Endress+Hauser e Remat Chemie hanno lavorato in stretta collaborazione per la costruzione di uno stabilimento di produzione per la separazione di componenti dalle sostanze chimiche liquide. La crescita dell'azienda ha reso necessaria una nuova espansione e la costruzione di un nuovo stabilimento con una colonna di frazionamento di 18 metri di altezza. Endress+Hauser si è occupata, in questo progetto, di ciò che riguarda il controllo del processo e della strumentazione. Il nuovo stabilimento, che comprende tecnologia di comunicazione e strumentazione avanzata, ha più che raddoppiato la capacità produttiva di Remat Chemie.
Vantaggi in un colpo d'occhio
La stretta collaborazione in fase di progettazione consente di ottimizzare il sistema e risparmiare in termini di tempo e denaro.
Il software di controllo personalizzato e la visualizzazione del processo rispondono perfettamente ai requisiti di Remat.
La soluzione FieldCare fornisce informazioni precise dal sistema tramite PC 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
È possibile monitorare a distanza la strumentazione tramite una connessione Internet sicura.
Le sfide
Lavoro del personale in tre turni, in cui si richiedono sempre nuove disposizioni a seconda dei diversi tipi di produzione. I sistemi di controllo, aggiunti a una strumentazione completa, svolgono un ruolo fondamentale. Pertanto, la stretta collaborazione tra Remat Chemie e i partner supporta moltissimo il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Al fine di ottenere quante più informazioni possibili sul processo a distanza, la strumentazione è collegata agli armadi di controllo tramite PROFIBUS.
Il nostro contributo
Remat Chemie ha incaricato Endress+Hauser della fornitura di strumentazione ed elementi per il controllo del processo allo stabilimento.
Endress+Hauser è stata coinvolta nella fase di progettazione a partire dai diagrammi di flusso di processo delle tubazioni e degli strumenti.
Endress+Hauser ha sviluppato, installato e messo in servizio tutta la strumentazione e i controlli.
Il software di controllo e la visualizzazione del processo sono stati adattati alle esigenze di Remat Chemie: il frazionamento e la gestione dell'inventario sono ora monitorati in sicurezza da uno schermo.
Una stretta collaborazione sin dall'inizio
Per via dell'ambiente ATEX e per evitare errori di pianificazione, l'intervento di Endress+Hauser è stato richiesto in una fase iniziale, durante la progettazione dei diagrammi di flusso del processo di tubazioni e strumenti.
È stato realizzato un sistema di zonizzazione intelligente. Tramite il posizionamento di diversi componenti di controllo negli ambienti della Zona 2, sono state ridotte al minimo le spese extra destinate agli stabilimenti ATEX aggiuntivi. Infine, Endress+Hauser ha distribuito i sistemi di controllo su quattro armadi, con una conseguente migliore distribuzione del calore e risparmi nel cablaggio.
Software di controllo personalizzato
Il programma di controllo è stato scritto specificamente per la nuova colonna di frazionamento. Endress+Hauser ha inoltre prodotto le IUM per il pannello PLC e i due schermi sul campo per il funzionamento delle zone ATEX. I misuratori di livello nei serbatoi di stoccaggio indicano il rapporto di riempimento mediante un sistema di gestione dell'inventario. Inoltre, è possibile visualizzare, tra le altre cose, portate, pressioni, temperature, posizioni delle valvole e funzionamento delle pompe, in modo che gli operatori siano in grado di fornire un immediato giudizio sul corretto funzionamento dei processi.
Installazione e messa in servizio
Tutti gli strumenti sono stati cablati con Profibus e collegati mediante Fieldcare per agevolare il recupero a distanza delle informazioni del dispositivo. “Tramite una connessione Internet sicura, Endress+Hauser è stata in grado di coprirci le spalle, rivelandosi molto utile in questa fase iniziale”, spiega Mark van Aerle, Operations Manager.