Misura corretta della portata in qualsiasi luogo
Tecnologia di misura intelligente anche per i siti storici
Telsa ha il compito di misurare la portata dell'acqua in uscita da uno degli storici canali di irrigazione, i cosiddetti "suone". I "suone" sono canali storici delle montagne vallesi che, per la loro costruzione e la loro ubicazione, risultano difficili da monitorare. Con l'aiuto di Endress+Hauser, Telsa è riuscita a installare, a valle di un punto di raccolta, una soluzione di misura che registra accuratamente i valori e li trasmette su dispositivi mobili.
Vantaggi
Pannello di monitoraggio compatto con sistema di monitoraggio del livello
Calcolo della portata basato su algoritmi appositamente sviluppati
Visualizzazione dei valori misurati sull'ecosistema IIoT Netilion, tramite applicazione web
Accesso remoto ai dati misurati tramite smartphone, tablet o PC
Esigenza
I tipici "suone" del Vallese svizzero sono condotte d'acqua che risalgono al medioevo e vengono utilizzate ancora oggi. In passato, si trattava di costruzioni di legno che si snodavano lungo la ripida roccia. Oggi, l'acqua confluisce in punti di raccolta da cui viene convogliata in tubazioni di cemento aperte ma, proprio a causa della costruzione aperta di queste condotte, la misura della portata richiesta dal cliente finale risulta difficile. Grazie a Endress+Hauser, Telsa è riuscita a installare una soluzione di monitoraggio affidabile e accessibile da remoto.
La soluzione
Endress+Hauser ha creato un algoritmo per determinare la portata in base al livello, considerando la geometria dei tubi di cemento aperti. I dati vengono trasmessi all'ecosistema IIoT Netilion attraverso una sistema di comunicazione wireless. Questa soluzione su cloud consente al cliente finale di registrare costantemente il volume dell'acqua e determinare il volume annuale, con possibilità, in futuro, di confrontare i valori annuali.
Implementazione
L'algoritmo è stato memorizzato in una tabella di valori "livello/portata" all'interno del trasmettitore Prosonic S. La tabella contiene 32 coppie di valori che permettono di associare il livello misurato a un valore di portata (portata volumetrica in l/s). Viene registrata anche la portata totale (m3). I valori misurati vengono salvati localmente ogni 5 minuti e inviati ogni ora all'ecosistema IIoT Netilion, tramite FieldEdge SGC200, per essere archiviati. Tali valori possono essere visualizzati e analizzati con l'applicazione web Netilion Value.
Fornitura
Soluzione di Endress+Hauser:
Prosonic FDU90: sensore a ultrasuoni per la misura di livello e portata, da collegare al trasmettitore
Prosonic FMU90: trasmettitore in custodia da campo o su guida DIN in grado di gestire fino a 2 sensori a ultrasuoni
Edge Device: FieldEdge SGC200 trasferisce i valori misurati all'ecosistema Netilion
FieldPort SWA50: adattatore Bluetooth® intelligente per tutti i dispositivi da campo HART
Netilion Value: servizio di monitoraggio digitale che consente di accedere ai valori misurati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento