Controllo avanzato del bioprocesso
Nicro fornisce soluzioni 'chiavi in mano' per la fermentazione
La laboriosa analisi dei campioni dei processi di fermentazione lascia il posto al monitoraggio in tempo reale dei parametri critici, possibile grazie a soluzioni complete che vanno dall'hardware ai servizi di sviluppo e analisi.
![monitoraggio in tempo reale dei parametri critici nei processi di fermentazione monitoraggio in tempo reale dei parametri critici nei processi di fermentazione](/__image/a/8802321/k/682344d52d0a43c09cb3338725ed9991d0a4b9c6/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Bio_Reactor.jpg)
Monitoraggio in linea dei metaboliti durante i processi di fermentazione con la spettroscopia Raman
I risultati
Operazioni sicure e più veloci grazie al monitoraggio in linea e in tempo reale dei metaboliti, senza
necessità di campionamento off-lineControllo del processo migliorato per una produzione ottimizzata e una resa superiore
Una soluzione pacchettizzata completa per la fermentazione
Il problema del cliente
Un indicatore tipico dello stato di avanzamento della fermentazione è l'assenza di ossigeno disciolto nel fluido, un fattore che permette di stimare la durata del processo. Anche la densità ottica e i metaboliti possono essere monitorati per ottenere informazioni più precise sull'andamento del processo. La concentrazione di metaboliti viene in genere misurata offline con l'uso di laboriose tecniche cromatografiche, perciò richiede il prelievo di campioni. Questo, a sua volta, può creare un potenziale rischio di contaminazione e portare alla perdita di batch di valore.
La soluzione
Nicro ha unito le proprie competenze a quelle di BIOCentre ed Endress+Hauser per creare una soluzione pacchettizzata completa per i processi di fermentazione, che comprende:
La progettazione di un sistema di fermentazione completo da parte di Nicro
Un analizzatore Raman Rxn e una sonda Rxn-45 di Endress+Hauser
Servizi analitici di BIOCentre supportati da servizi di modellazione S-PACT