Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Salvaguardia della salute con acqua pulita

Disinfezione e monitoraggio dell'acqua potabile

La disinfezione dell'acqua potabile è necessaria per proteggere la salute e la sicurezza di tutti. Si tratta di un processo soggetto a numerose linee guida e a una serie di valori limite. Per garantire il costante rispetto dei valori limite, NSI-Technik supporta il reparto di patologia dell'Ospedale Universitario di Würzburg con un pannello di disinfezione di Endress+Hauser.

L'acqua pulita è una necessità per una vita sana ©Endress+Hauser

I risultati

  • Affidabile misura online

  • Funzionamento intuitivo e prevenzione degli errori di misura

  • Minimizzazione dei costi operativi e dei requisiti di manutenzione

Michael Noeth, manager di NSI-Technik

Dato che la qualità dell'acqua nell'area di Würzburg è più difficile da controllare a causa della composizione chimica, eravamo alla ricerca di un prodotto che assicurasse un ottimo risultato di misura anche in queste condizioni.

Michael Noeth, Manager
NSI-Technik

La contaminazione microbica dell'acqua potabile rappresenta un grave rischio per la salute. Quando sono presenti anche fattori aggravanti, è importante poter fare affidamento sulle misure di disinfezione. La disinfezione dell'acqua porta a una riduzione del numero di germi ma il sovradosaggio del disinfettante utilizzato può essere pericoloso per la salute umana. Nell'impianto idrico del reparto di patologia dell'Ospedale Universitario di Würzburg sono previste misure di contrasto alla contaminazione microbica dell'acqua potabile.

La nostra soluzione

Pannello di disinfezione per il monitoraggio della qualità dell'acqua ©Endress+Hauser

Per aggirare le sfide associate alla misura manuale, è possibile utilizzare una soluzione automatizzata che registra e memorizza i valori misurati in modo digitale. Ciò può essere fatto in modo estremamente economico utilizzando un pannello di analisi dell'acqua per monitorare il valore del cloro, in modo da creare una soluzione per il monitoraggio della disinfezione dell'acqua potabile che, oltre a essere sicura e non pericolosa per la salute, sia anche altamente efficiente.