Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Netilion Health

Grazie al nostro servizio digitale per la gestione dello stato di salute delle risorse, i vostri addetti alla manutenzione sono un passo avanti ai problemi. Tramite l'IIoT, Netilion Health fornisce sempre e dovunque la diagnostica proveniente dai vostri dispositivi da campo e offre i rimedi eventualmente necessari.  

Immagine panoramica  Netilion Health - un servizio IIoT per monitoraggio e gestione dello stato di salute delle risorse
Gestione dello stato di salute delle risorse Netilion Health: screenshot dell'interfaccia IIoT ©Endress+Hauser

Aumentate l'affidabilità del vostro impianto con la gestione dello stato di salute delle risorse

Oltre il 90% dei dispositivi attualmente installati è considerato intelligente, tuttavia la maggior parte dei loro dati rimane inutilizzata. Integrando Netilion Health con le giuste soluzioni di connettività IIoT avete facile accesso ai dati sullo stato di salute delle risorse e potete quindi affrontare tempestivamente quasi ogni problema. Grazie alla conoscenza approfondita dello stato di salute delle vostre risorse, il vostro approccio di manutenzione sarà predittivo anziché reattivo.

Screenshot della gestione dello stato di salute delle risorse Netilion Health: interfaccia IIoT su laptop ©Endress+Hauser

Cerca, trova e intervieni

Facile implementazione dell'IIoT 

Collegate facilmente i vostri dispositivi da campo a Netilion Health utilizzando uno o più dispositivi edge. Non è necessario che modifichiate la vostra installazione; Netilion Health fornisce numerose opzioni rapide ed economiche per integrare reti e protocolli nell'IIoT.

Compatibilità multi-vendor

La maggior parte degli impianti industriali è costituita da componenti di vari fornitori e ciò comporta sfide notevoli per i servizi IIoT. Netilion Health è in grado di gestire una vasta gamma di dispositivi, comprendenti valvole e pompe, forniti da oltre 50 produttori. Questa capacità vi permette di tenere sotto controllo lo stato di salute delle vostre risorse, diagnosticare problemi, stabilire gli interventi necessari e trovare soluzioni più rapidamente che in passato.

Verifica degli strumenti

Ottimizzate i cicli di taratura e manutenzione con la verifica tracciabile dei dispositivi IIoT che non interrompe i vostri processi. Con Netilion Health potete attivare da remoto la verifica Heartbeat per confermare che i vostri strumenti soddisfano le specifiche di fabbrica senza necessità di essere in loco. Ciò garantisce conformità e sicurezza.

La diagnostica giusta alle persone giuste all'interno del team

Simbolo di ingegnere progettista - un ruolo chiave per la gestione dello stato di salute delle risorse

Ingegnere progettista

Tecnici manutentori o ingegneri progettisti devono assolutamente disporre di informazioni dettagliate sullo stato di salute dei dispositivi. Inoltre hanno bisogno di soluzioni efficaci per monitorare lo stato di salute delle risorse senza che la produzione venga interrotta. La possibilità di accedere alle informazioni dovunque e in qualsiasi momento tramite l'IIoT consente loro di intervenire più rapidamente e di prendere decisioni informate, diversamente da quanto avveniva prima.

Simbolo di responsabile di impianto - la persona incaricata di monitorare lo stato di salute delle risorse

Responsabile della manutenzione

Per ridurre al minimo i fermi impianto non programmati, il responsabile della manutenzione deve poter verificare lo stato di salute delle risorse e individuare i dispositivi con problemi diagnostici in modo diretto. Netilion Health offre al responsabile della manutenzione informazioni preziose che lo aiutano a stabilire dove e quando il suo team deve intervenire, sia nell'immediato sia in futuro. La pianificazione non è mai stata così facile.

Simbolo di responsabile d'impianto - le sue responsabilità comprendono lo stato di salute delle risorse

Responsabile d'impianto

Il responsabile d'impianto deve avere la visione completa dell'infrastruttura e dello stato di salute delle risorse. Deve sapere con quale frequenza i dispositivi presentano problemi e i costi associati a ciascun problema. Grazie all'IIoT, Netilion Health fornisce le informazioni necessarie per prendere decisioni informate basate sui dati.

Storie di successo

Questi clienti utilizzano Netilion Health. Leggete le loro storie di successo.

Jan Marten Claus

"Quando all'inizio è stato scansionato l'intero bus, sono rimasto davvero sorpreso. C'erano asset PROFIBUS di cui mi ero completamente dimenticato!"

Jan Marten Claus
Plant Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Guido van den Hombergh

Il nuovo ecosistema non interferisce con il controllo; si tratta di un sistema completamente separato. Questo è il punto di forza della soluzione, e tutto funziona in modo intuitivo.

Guido von den Hombergh
, Nouryon Functional Chemicals
Sucroliq ha 3 stabilimenti in Messico e una capacità annuale di 350.000 MT di zucchero liquido

Netilion è come un dottore per il nostro impianto. Sempre a disposizione, ogni volta che ne abbiamo bisogno.

Alicia Ramirez
Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Desiderate provare Netilion?

Iscrivetevi oggi stesso per prendere il controllo della gestione dello stato di salute delle risorse. Oppure contattateci per avere ulteriori informazioni.

Note finali

Abbinamenti con Netilion Health – il massimo dell'efficienza 

Questi componenti aggiuntivi Netilion Health possono migliorare la vostra esperienza.