Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Sicurezza più alta nella produzione di polimeri

Rilevamento delle perdite nel processo Ziegler-Natta

Per le reazioni di polimerizzazione altamente esotermiche nel processo Ziegler-Natta, la misurazione precisa della temperatura è fondamentale per evitare reazioni fuggitive (runaway) e garantire la sicurezza e l'efficienza del processo. Inoltre, è fondamentale evitare perdite non rilevate nel pozzetto termometrico, perché questo fatto può rappresentare un grave rischio per la vita e la salute del personale operativo se lo strumento deve essere aperto per fini di manutenzione.

Impianto chimico ©Adobe Stock/Mulderphoto

Vantaggi

  • Seconda guarnizione di processo: uno speciale collo del termometro fornisce una seconda guarnizione, impedendo ai fluidi tossici di penetrare nella testa di connessione.

  • Segnalazione perdite: il guasto del pozzetto termometrico è segnalato al sistema di controllo tramite un pressostato.

  • Manutenzione all'insegna della semplicità: il gruppo termometro funziona con inserti di misurazione standard che possono essere testati, tarati o sostituiti regolarmente.

La sfida

Un proof test è fondamentale per i punti di misurazione della temperatura critici per la sicurezza ai sensi delle norme SIL. Copre il trasmettitore di temperatura e l'inserto di misurazione, mentre non include il controllo dell'integrità del pozzetto termometrico. Se il pozzetto termometrico presenta guasti, il fluido può penetrare nel termometro e salire nella testa di connessione. Questo rappresenta un pericolo durante i proof test. Ispezioni regolari del pozzetto termometrico richiedono l'arresto del sistema e possono comunque causare il rischio di perdite, un fatto che potenzialmente può portare all'evacuazione dell'impianto.

La nostra soluzione

iTHERM ModuLine TM131 con tecnologia Dual Seal è utile per affrontare queste sfide perché fornisce una seconda barriera di processo e segnala i guasti del pozzetto termometrico.