Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Oltre il semplice controllo

Gli strumenti intelligenti consentono la combinazione di controllo e gestione

A Herkenbosch, la Nouryon utilizza una strumentazione intelligente basata sulla tecnologia HART sin dal 2007. Ma finora questa intelligenza non era stata sfruttata al massimo delle sue possibilità. Le indicazioni fornite da questi strumenti intelligenti venivano utilizzate solo a fini di controllo, non di gestione. La strumentazione nella base installata era pronta a svolgere questa funzione, ma l'ecosistema, digitale, fisico e umano, doveva essere configurato e predisposto.

Field Xpert Tablet SMT70 in un impianto chimico ©Endress+Hauser

I risultati

  • Gli strumenti intelligenti mettono a disposizione dati che forniscono informazioni su condizioni e stato di salute.

  • Il tempo tra i cicli di taratura è stato notevolmente esteso e la manutenzione viene eseguita in base alle condizioni.

  • Non è più necessario smontare gli strumenti per la taratura.

  • Ora la verifica può essere eseguita "in linea" e automatizzata.

  • Tutte le funzionalità e l'intelligenza già presenti negli strumenti non sono più utilizzate esclusivamente a fini di controllo, ma anche per la gestione e la manutenzione degli asset.

Guido van den Hombergh

Il nuovo ecosistema non interferisce con il controllo; si tratta di un sistema completamente separato. Questo è il punto di forza della soluzione, e tutto funziona in modo intuitivo.

Guido von den Hombergh
Nouryon Functional Chemicals

La sfida

Tutta l'intelligenza della strumentazione HART doveva essere sbloccata utilizzando un ecosistema digitale che consentisse di sfruttare appieno il suo potenziale. Guido van den Hombergh, di Nouryon: "Volevamo evitare interferenze tra i sistemi di controllo già installati e quelli nuovi, nel rispetto della sicurezza. Quindi abbiamo realizzato un sistema di bypass basato sul gateway Ethernet Fieldgate SFG250 HART come elemento costitutivo fondamentale per sbloccare digitalmente tutte le informazioni inerenti a manutenzione e gestione fornite dagli strumenti HART".

Impegno umano

Per sfruttare appieno la strumentazione HART e trasformare i dati in informazioni, l'intero ecosistema IIoT su cloud Netilion è stato configurato seguendo il concetto di Architettura Aperta NAMUR, in cui l'accesso ai dati avviene tramite un ecosistema cloud certificato. Il modello di dati è completamente strutturato ed è accessibile tramite i servizi di comunicazione REST API e OPC UA. Nouryon è proprietaria dei dati e stabilisce quali dati sono accessibili dagli utenti ai quali ha concesso l'opportuna autorizzazione.