Migliorate la sicurezza della vostra produzione dell'acciaio con la nostra offerta di misura e software dedicata
Temperature elevate, metallo fuso e carichi pesanti: la produzione dell'acciaio è una sfida critica sia per l'uomo che per le macchine. È dunque naturale che la sicurezza e la disponibilità siano tra le priorità dei responsabili degli impianti produttivi. Ciò è vero non solo per la prevenzione di incidenti potenzialmente fatali, ma anche per accertarsi che la produzione non subisca mai interruzioni, in un panorama estremamente competitivo. Per questo avete bisogno di strumentazione di misura solida che fornisca dati affidabili e soluzioni di controllo intelligenti.
1.63 mil.
tonnes of crude steel
were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.
Conformità agli standard di sicurezza funzionale IEC/EN 61508 (categorizzazione del rischio dei processi nota come SIL - Safety Integrity Level) e IEC/EN 61511 (sicurezza di processo con strumentazione nota come Safety Instrumented Systems) in conformità con EN 13849 con esperti di processo
che vi guidano passo dopo passo al fine di scegliere il pacchetto di soluzioni di strumentazione e assistenza più adatto e personalizzato dal nostro portfolio completo,
basato su oltre 60 anni di esperienza.
Monitoraggio sicuro di circuiti di acqua di raffreddamento critici
Misura del livello degli acidi e protezione di troppo pieno
Strumentazione certificata SIL
Monitoraggio in linea dei punti di misura
Applicazioni
Monitoraggio sicuro di circuiti di acqua di raffreddamento critici
I malfunzionamenti nei circuiti dell'acqua possono rappresentare un serio pericolo sia per le attrezzature che per il personale. Ciò vale soprattutto per le acciaierie, in cui si devono controllare le temperature elevatissime di vari metodi di raffreddamento con lance per il soffiaggio dell'ossigeno nei convertitori e nei pannelli che rivestono le pareti e il tetto dei forni ad arco elettrico. Inoltre, occorre monitorare regolarmente la qualità dell'acqua per prevenire la proliferazione di alghe o persino di batteri dannosi come la legionella.
La nostra expertise nel settore
I sensori impiegati per monitorare questi processi devono essere progettati in modo da resistere alle condizioni gravose delle acciaierie.
La nostra soluzione di rilevamento delle perdite misura le portate di ingresso e uscita nei circuiti per mezzo di idonei misuratori di portata elettromagnetici o a ultrasuoni. Le temperature in ingresso e in uscita vengono acquisite da sensori montati in prossimità dei misuratori di portata.
La qualità dell'acqua del circuito di raffreddamento viene controllata monitorando parametri quali pH, depositi di silicati e ossigeno. La nostra gamma di prodotti per l'analisi dei liquidi, comprendente sensori e trasmettitori digitali, assicura misure affidabili.
Misura del livello degli acidi e protezione di troppo pieno
La produzione di lamiere di alta qualità comprende il decapaggio, un processo che prevede l'impiego di vari tipi di acidi per la rimozione delle impurità. La manipolazione di questi acidi è problematica sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza. I serbatoi di stoccaggio degli acidi, in particolare, devono essere sottoposti a un attento monitoraggio allo scopo di prevenire il troppopieno.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre strumenti di misura di livello radar specificamente progettati per resistere a fluidi aggressivi e per assistervi nell'installazione e assicurarvi risultati affidabili. Vi offriamo inoltre una soluzione di automazione completa per la protezione di troppopieno che vi permetterà di soddisfare le norme vigenti relative al troppopieno, oltre a permettervi di risparmiare tempo e denaro.
Il nostro Sistema di protezione di troppopieno è conforme ad API2350 e al WHG (German Water Resources Act), ed è omologato fino a SIL3 secondo IEC 61511.
Il livello di controllo dei processi è strettamente dipendente dalla qualità degli strumenti impiegati a tale scopo. Per valutare un sensore, gli operatori possono contare su norme di settore come la IEC 61511. Quest'ultima descrive i livelli SIL, che sono parametri di riferimento comunemente accettati per l'integrità della sicurezza di un sistema.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser può vantare uno dei cataloghi più vasti di strumenti certificati IEC 61508, realizzati in base a standard di sicurezza basati sul principio della "safety by design". Per lo sviluppo della componentistica hardware e software abbiamo implementato misure standardizzate per evitare errori sistematici e guasti occasionali del sistema di controllo. Per ulteriori informazioni sul nostro portafoglio SIL, fate clic qui.
Monitoraggio in linea dei punti di misura
Uno dei metodi base per aumentare la sicurezza dei dipendenti consiste nel ridurre il tempo che essi trascorrono nelle aree pericolose.
La nostra expertise nel settore
Le nuove tecnologie di misura in linea e digitali permettono di controllare i processi da remoto. Endress+Hauser ha sviluppato vari servizi digitali per aiutarvi nelle vostre attività.
Leggete ulteriori informazioni sui nostri servizi digitali Netilione i nostri tablet industriali , che semplificano il monitoraggio e la configurazione.
Scoprite come migliorare la sicurezza e la disponibilità del vostro impianto
Vantaggi
La sicurezza e la disponibilità degli impianti sono argomenti delicati, per i quali è necessario disporre di un partner affidabile, che non sia interessato a profitti a breve termine, ma a sviluppare rapporti sostenibili nel lungo periodo. La vostra ricerca è finita, perché Endress+Hauser è da oltre 60 anni un partner affidabile per aziende produttrici di acciaio in oltre 100 paesi. Le aziende di tutto il mondo fanno affidamento sulla nostra strumentazione e le nostre soluzioni, frutto di una progettazione basata sui requisiti specifici dell'industria.
200.000+
sensori di temperatura installati in processi di produzione di acciaio critici in tutto il mondo.
55.000
sensori intelligenti integrati in 65 progetti di ottimizzazione digitale.
2,6 milioni
strumenti da campo forniti per il settore minerario e dei metalli dal 2007.
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Sicurezza
Più sicurezza e prestazioni garantite nel settore minerario
Miniere più sicure e prestazioni garantite con strumenti digitali e omologati SIL.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Power & Energy: Dare forza al futuro
Power & Energy: Dare forza al futuro
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .