Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Pulizia ottimizzata per la massima qualità dei prodotti

thyssenkrupp misura le concentrazioni di detergenti con Teqwave I

Con Teqwave I di Endress+Hauser, thyssenkrupp Presta AG dispone di una nuova soluzione affidabile per il monitoraggio dei fluidi detergenti nelle macchine di pulizia dei componenti a spruzzo e a immersione. Utilizzando speciali onde sonore, Teqwave crea un'“impronta” acustica del fluido detergente di alta qualità in uso nella macchina, con cui è in grado di rilevarne la concentrazione nei bagni di lavaggio con continuità ed elevata precisione.

macchina per la pulizia dei componenti in thyssenkrupp Presta AG Copyright by thyssenkrupp Presta AG

Macchina per la pulizia dei componenti in thyssenkrupp. La concentrazione del fluido detergente viene misurata con il dispositivo Teqwave I integrato.

macchina per la pulizia dei componenti con Teqwave I integrato Copyright by thyssenkrupp Presta AG

Macchina per la pulizia dei componenti in thyssenkrupp. La concentrazione del fluido detergente viene misura con il dispositivo Teqwave I integrato.

Macchina per la pulizia dei componenti in thyssenkrupp. La concentrazione del fluido detergente viene misurata con il dispositivo Teqwave I integrato.

Il risultato

  • Garanzia di qualità del processo grazie a misure in tempo reale di elevata precisione

  • Tempi di reazione rapidi, con correzione immediata in caso di variazioni nella concentrazione del detergente

  • Rischio minimo di errori, per esempio, causati dalla scrittura a mano dei valori di concentrazione misurati

foto di Roman Nägele, Technical Project Leader in thyssenkrupp Presta AG

Endress+Hauser mi ha pienamente convinto con la funzionalità, le prestazioni e la progettazione tecnica di questa soluzione ad alta precisione.

Roman Nägele, Technical Project Leader
ToolingCompetenceCenter, thyssenkrupp Presta AG, Oberegg (Svizzera)

La sfida

La concentrazione del detergente veniva misurata una volta alla settimana da uno specialista utilizzando un elaborato metodo di titolazione. Questo processo includeva la documentazione dei valori di concentrazione misurati, che sono cruciali per mantenere la stabilità di processo desiderata. Sia le misurazioni che la documentazione richiedevano molto tempo e facevano un uso intensivo dei materiali di consumo. Inoltre, il processo di lettura manuale dei valori misurati durante la titolazione e la loro documentazione si è rivelato molto incline all'errore.

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

La soluzione

Con l'installazione di Teqwave I, i processi di pulizia alla thyssenkrupp possono essere eseguiti in modo sicuro, più efficiente e più conveniente:
– Monitoraggio continuo in tempo reale di densità, concentrazione e temperatura del fluido detergente
– Monitoraggio opzionale di una seconda concentrazione
– Misura diretta in loco nell'impianto - nessun campionamento dispendioso in termini di tempo per le misurazioni di laboratorio
– Tecnica di misura ad alta precisione, affidabile, esente da manutenzione e stabile a lungo termine