Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Controllo dei bioprocessi a monte con tecnologia Raman

Nicro fornisce soluzioni "chiavi in mano" per la fermentazione

Questo case study esamina in che modo Nicro è passata dall'interminabile analisi dei campioni al monitoraggio in tempo reale dei parametri critici nei processi di fermentazione. Il risultato? Il monitoraggio in linea dei metaboliti, senza necessità di campionamento offline, ha aiutato l'azienda a migliorare il controllo del processo, ottimizzando la produzione e aumentando la resa.

Case study - Bioreattori presso Nicro ©Endress+Hauser

I risultati

  • Tempi di ciclo del processo più rapidi e con meno rischi
    grazie al monitoraggio dei metaboliti in linea e in tempo reale

  • Maggiore controllo del processo con i conseguenti vantaggi
    di ottimizzazione della produzione e aumento della resa

  • Una soluzione tecnologica completa per i processi di fermentazione

Sfide del cliente

Un indicatore tipico dello stato di avanzamento della fermentazione è l'assenza di ossigeno disciolto nel fluido, un fattore che permette di stimare la durata del processo. Per ottenere informazioni più precise sull'andamento del processo, è possibile monitorare anche la densità ottica e i metaboliti. Generalmente, la concentrazione dei metaboliti viene misurata offline con tecniche cromatografiche che richiedono molto tempo. Inoltre, il campionamento offline può creare un potenziale rischio di contaminazione e portare alla perdita di batch di valore.

La nostra soluzione

Nicro ha combinato le sue competenze a quelle di BICRO BIOCentre ed Endress+Hauser per fornire una soluzione completa per i processi di fermentazione, costituita da:

  • Progettazione e sviluppo di un sistema di fermentazione completo da parte di Nicro

  • Fornitura di un analizzatore Raman Rxn e di una sonda Rxn-45 di Endress+Hauser, basati sulla tecnologia Kaiser Raman

  • Servizi analitici di BICRO BIOCentre supportati da servizi di modellazione S-PACT