Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Recupero sostenibile degli scarti alimentari

Il produttore alimentare tedesco Wernsing Feinkost GmbH converte gli scarti di produzione in energia

Centro di smaltimento e trattamento di Werning Feinkost GmbH
Compila il modulo per il download. Grazie.
Motore a gas per la conversione del biogas in elettricità ©Endress+Hauser
La sfida del cliente

Come ha fatto Wernsing Feinkost GmbH a trasformare i propri rifiuti in energia?

La Wernsing Feinkost GmbH fa parte della Wernsing Food Family, un'azienda che lavora ogni anno circa 500.000 tonnellate di patate. La strategia aziendale si concentra sull'utilizzo di tutte le risorse direttamente in loco.

I tradizionali processi che consumano energia nella produzione alimentare hanno spinto Wernsing Feinkost GmbH a sfruttare il potenziale degli scarti di produzione per generare energia. La decisione di passare a una produzione sostenibile consente all'azienda di coprire oggi una percentuale significativa del proprio fabbisogno energetico.

Approfondimento

Obiettivi di sostenibilità di Wersing Feinkost GmbH

L'azienda si propone una serie di obiettivi diversi in tre aree: ecologia, economia e affari sociali entro la fine del 2025. Ecco alcuni dei suoi obiettivi di sostenibilità.

Ridurre il consumo totale di energia per le attività produttive del 23,5% per tonnellata di prodotto finito.

Ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 70% per tonnellata di prodotto finito.

Aumentare la reciclabilità degli imballaggi utilizzati fino a oltre il 95%

Come ottenere risultati eccezionali nella conversione degli scarti di produzione in energia

Scoprite nel dettaglio come l'offerta e la competenza di Endress+Hauser hanno permesso di risparmiare alla Wernsing Feinkost GmbH.

Compila il modulo per il download. Grazie.
Punti di forza del prodotto

Prodotti consigliati per il recupero degli scarti alimentari

Collaborazione di esperti del settore alimentare ©Endress+Hauser
La forza della partnership

La collaborazione con esperti del settore aumenta l'efficienza e la sostenibilità

Endress+Hauser supporta Wernsing Feinkost GmbH nei processi che vanno dal trattamento delle acque reflue al recupero di energia dagli scarti di produzione. Grazie a una strumentazione affidabile e a servizi di ingegneria per le applicazioni e i processi, l'impianto di biogas presso il centro di smaltimento e trattamento dell'azienda funziona senza problemi nel corso della giornata. Grazie a una collaborazione approfondita, l'efficienza e la sostenibilità crescono a ogni passo e a ogni interazione.

"Con Endress+Hauser abbiamo trovato un partner affidabile, in grado di risolvere in modo coerente e professionale i problemi futuri nell'area della strumentazione di processo e dell'automazione"

Wilfried Elberfeld
Responsabile del centro di smaltimento e trattamento, Feinkost Wernsing GmbH

Siete alla ricerca di un partner per il miglioramento dei processi?

I nostri esperti di Endress+Hauser sono pronti a supportarvi nella strumentazione di processo e nei servizi di ingegneria.

Domande frequenti

Recupero degli scarti alimentari nel vostro stabilimento

Scoprire ulteriori opportunità per ottimizzare l'efficienza energetica o produttiva