Multiparametermessung bei CIP-Reinigungsanlagen
Feldschlösschen setzt auf Food Safety Konzept
Im Brauprozess der Feldschlösschen Brauerei kommen CIP-Reinigungsanlagen zum Einsatz. Zugunsten der Lebensmittelsicherheit setzen die Anlagenbetreiber auf Durchflussmessgeräte mit integrierter Leitfähigkeitsmessung.
Der Vorteil
-
Mit der Multiparametermessung des Promag H und seinen einzigartigen Funktionen wie die kompensierte Leitfähigkeitsmessung ist Feldschlösschen hochzufrieden. Die Erweiterung der Sensorik zur Multiparametermessung – die Teil des Food Safety Konzeptes von Endress+Hauser ist – macht die Prozesse noch sicherer.
Anforderungen des Kunden
Feldschlösschen setzt bei der Reinigung der Rohrleitungen auf vollautomatische CIP-Prozesse (Cleaning-in-Place). Hierbei muss sichergestellt werden, dass keine Reste von Reinigungsmitteln in das Endprodukt gelangen. Doch auch in anderen Prozessen, die nicht direkt mit der CIP-Reinigung zusammenhängen, sieht Feldschlösschen Optimierungspotential. So wird zum Beispiel beim Ausschieben aus der Leitung die Phasentrennung zwischen Bier und Wasser in der Rohrleitung bisher manuell festgestellt. Auch in diesem Bereich wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die Prozesse durch Automatisierung noch effizienter zu gestalten.
Lösung durch Endress+Hauser
Im Rahmen eines Feldtest wurde bei Feldschlösschen das Erkennen von Säure- oder Laugeneintragungen im CIP-Prozess durch die integrierte Leitfähigkeitsmessung des Magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts Promag H erfolgreich getestet. Selbst geringe Anteile an Lösungsmitteln im Endprodukt werden sicher erkannt. Auch das automatisierte Erkennen der Phasentrennung, beispielsweise beim Ausschieben aus der Leitung eines Biertanks mit Wasser, funktioniert zuverlässig und mit weniger Aufwand als vorher. Es entfällt die manuelle Prüfung und Steuerung des Prozesses, wofür im Regelfall zwei Mitarbeiter
benötigt werden.
Erfahren Sie mehr über die Effizienz in Ihren CIP-Prozessen >>>