Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solutions de durabilité pour les marchés industriels

Les activités de durabilité et la prise de décisions en la matière existent depuis des décennies, mais elles sont maintenant devenues plus visibles, formelles et basées sur les résultats

Deux kayakistes surmontant des rapides

Les composantes essentielles de la durabilité

La durabilité revient à trouver un équilibre entre diverses facettes lors de la prise de mesures ou de décisions sur un projet, notamment :

  • Économie : créer des capitaux, promouvoir la croissance économique et accroître la rentabilité et la viabilité des entreprises à long terme.
  • Environnement : protéger la nature et assurer une utilisation responsable des ressources sans compromettre les besoins des générations futures.
  • Humain : améliorer la santé humaine et le bien-être.
  • Social : développer des compétences et promouvoir la cohésion, la réciprocité, l'honnêteté et les relations bienveillantes entre les membres du personnel.

Les entreprises durables s'efforcent de promouvoir les quatre de ces domaines, 1 et se concentrer sur un seul d'entre eux implique de prendre en compte les autres. 2 De manière plus détaillée, la durabilité a pour but de protéger les humains et la planète tout en maintenant les bénéfices pour la continuité de l'entreprise. 3

Le développement durable nécessite une approche intégrée qui tient compte des préoccupations environnementales et du développement économique. En 1987, les Nations Unies ont défini la durabilité comme « la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. » 4

Qu'est-ce que la durabilité dans le secteur industriel ?

Jusqu'à récemment, la prise de décision industrielle était presque entièrement axée sur les économies commerciales. Par exemple, avant le milieu des années 1900, les cheminées des usines industrielles expulsaient des particules et des produits chimiques dans l'atmosphère au cours des process de production, et les dommages de ces émissions sur l'environnement et la santé humaine étaient peu, voire pas du tout pris en compte. Ce n'est plus le cas avec et la durabilité est désormais une préoccupation de premier rang.

La durabilité environnementale est le degré auquel un process ou une entreprise peut être maintenu ou poursuivi en évitant l'épuisement à long terme des ressources naturelles. 5 Même si ce terme est relativement moderne, l'industrie a fait des progrès énormes en termes de durabilité au cours du 20e siècle. Par exemple, l'énergie nécessaire pour produire une tonne d'acier est passée de 45 à 15 millions de BTU par tonne entre 1950 et 2010, une période où le mot « durabilité » n'était pas couramment utilisé.

Baisse de la consommation d'énergie par tonne d'acier produite ©Endress+Hauser

Interactions économiques et écologiques

Les améliorations du process de production d'acier ont permis de réduire considérablement la consommation de ressources naturelles et les émissions de dioxyde de carbone, prouvant que l'économie peut parfois encourager la durabilité industrielle. Les progrès en termes de durabilité ont souvent été des conséquences non intentionnelles de mesures économiques.

Toutefois, la durabilité et la rentabilité ne concordent pas toujours. Par exemple, l'élimination des polluants provenant des cheminées profite à l'environnement et à la santé humaine, mais elle se fait au détriment de l'économie du fait de l'achat et de l'exploitation du nouvel équipement. Cela devient de plus en plus complexe, car l'équipement permettant de réduire la pollution nécessite de l'énergie, qui est régulièrement produite à partir de combustibles fossiles.

Bien que le développement durable soit maintenant en cours depuis des décennies, trouver et quantifier la durabilité nécessite souvent de savoir où chercher, quelles questions se poser et comment la valoriser. Mettre en œuvre des efforts holistiques et concertés pour pallier à ces problèmes par une planification viable en matière de durabilité permet d'obtenir des meilleures solutions fournissant des résultats plus efficaces, plus rapidement et avec moins de répercussions négatives comparé à une approche aléatoire.

Comment l'industrie peut-elle devenir plus durable ?

La mise en œuvre des pratiques de fabrication durables doit atteindre des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui étaient autrefois négligés dans les décisions industrielles. Dans le passé, les études sur les projets d'amélioration des process étaient généralement basées uniquement sur leur rentabilité économique, mais les process de fabrication durables nécessitent une vision plus holistique. 

Les entreprises devraient répondre aux questions suivantes lorsqu'elles s'efforcent de devenir plus durables en intégrant des éléments économiques, environnementaux, humains et sociaux : 

  • Le produit peut-il être fabriqué en utilisant différentes matières premières moins polluantes ? 
  • La consommation énergétique est-elle supérieure ou inférieure avec différentes matières premières brutes ? De combien ? 
  • Quels résultats le processus de fabrication modifié a-t-il sur les coûts de production ? 
  • En quoi l'évolution de la demande en matières premières plus durables altère-t-elle leur coût ? 
  • Les clients paient-ils un supplément pour les produits durables ? Combien ? 
  • L'utilisation de matières premières durables va-t-elle offrir des possibilités plus économiques aux partenaires de la chaîne d'approvisionnement ? 
  • L'utilisation de matières premières durables va-t-elle améliorer ou dégrader l'environnement pour le développement humain ? 
  • Comment pouvons-nous réduire les émissions ?

Après examen, les équipes peuvent travailler pour mettre en œuvre des solutions qui abordent de façon pragmatique ces exigences. Il convient de noter que les questions de fabrication durables prennent l'économie comme point central, car les entreprises ne peuvent pas survivre sans faire de bénéfices. Par conséquent, des projets durables qui prennent en compte les coûts de manière favorables sont plus susceptibles d'être mis en œuvre que ceux qui perdent de vue la réalité économique. Identifier les efforts à faire, garder à l'esprit tous les aspects de la durabilité et quantifier avec précision les avantages de ces projets peut s'avérer complexe.

Si l'économie est un moteur important, l'industrie doit également tenir compte des facteurs environnementaux, humains et sociaux. Parfois, les installations ont des accidents ou produisent des émissions excédentaires dans des événements non planifiés. Ces événements peuvent nuire aux humains et à l'environnement. 

Vue sur le mont Cervin dans les Alpes suisses ©shutterstock/DC9971030

Process et technologie de durabilité

Les process industriels sont souvent conçus sur mesure pour répondre à des exigences spécifiques de production et il en est de même pour de nombreuses mesures d'optimisation opérationnelle et de fabrication durable. Toutefois, certaines stratégies et technologies peuvent être reproduites dans plusieurs industries. Par exemple :

  • La décarbonation, qui revient à remplacer les combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, par des énergies renouvelables comme l'eau, le nucléaire, le soleil et le vent afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone.
  • L'électrification, c’est-à-dire la conversion de process généralement alimentés par des combustibles fossiles pour les alimenter de manière électrique, afin de réduire les émissions si l'électricité provient de sources renouvelables. 
  • La production et l'utilisation de l'hydrogène pour réduire les émissions de dioxyde de carbone.
  • La mise en œuvre de systèmes de captage, d'utilisation et de stockage du carbone pour atténuer les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
  • Le développement d'une économie circulaire pour réduire les déchets et la pollution en réutilisant des produits et des matériaux plusieurs fois avant de les jeter.
  • La préservation et le recyclage de l'eau pour réduire les besoins en eau brute.

Nombre de ces process et technologies de durabilité se développent rapidement. Dans les années à venir, les experts s'attendent à des progrès considérables au niveau de la faisabilité technique, de l'efficacité environnementale, de la sécurité et de la viabilité économique de ces méthodes. Les solutions de durabilité se développent rapidement et l'industrie doit être prête à les adopter en prenant en compte les facteurs économiques, humains, environnementaux et sociaux pour la poursuite des activités.

FAQ

Notes finale

En savoir plus sur la durabilité