Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Komplette Trübungsmessstelle

Messstelle für niedrige Trübungswerte in Trink- und Brauchwasser

Alles, was Sie für eine zuverlässige und hochgenaue Trübungsmessung benötigen

71481762
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.

Vorteile auf einen Blick

  • Bringen Sie Ihre Trübungsüberwachung auf ein neues Niveau mit dem Trübungssensor Turbimax CUS52D . Ganz gleich, ob Sie ihn direkt in eine Rohrleitung oder in eine Bypass-Anordnung einbauen - er liefert präzise Messungen in den niedrigsten Messbereichen. Das Paket umfasst einen benutzerfreundlichen Messumformer, eine robuste Durchflussarmatur, ein Ultraschallreinigungssystem, eine Luftblasenfalle und eine Festkörperreferenz. So können Sie den Trübungswert an allen wichtigen Kontrollpunkten lückenlos überwachen und die Effizienz Ihrer Wasseraufbereitungsprozesse sicherstellen.

  • Präzise und zuverlässige Trübungsmessung

    Turbimax CUS52D liefert Messergebnisse so präzise wie im Labor - selbst bei sehr geringer Trübung. Er ist daher auch für die Überwachung von Kritischen Kontrollpunkten (CCPs = Critical Control Points) in Ihrer Wasseraufbereitung oder Ihrem Verteilernetz geeignet.

  • Für alle Trübungsmessstellen geeignet

    Dank seines Messbereichs eignet sich der Sensor für alle Trübungsmessstellen in Ihrer Anlage und kann sowohl direkt in der Rohrleitung als auch in einer Bypass-Installation montiert werden.

  • Wartungsarmer Betrieb

    Die Luftblasenfalle und das Ultraschallreinigungssystem halten den Sensor sauber, so dass der Messwert nicht durch Luftblasen und Ablagerungen beeinträchtigt werden kann.

  • Robuste Durchflussarmatur

    Die Durchflussarmatur hält hohen Drücken und Temperaturen stand und ist dank ihrer sehr geringen Rückstreuung ideal für niedrige Trübungsbereiche.

  • Sensorverifizierung und -kalibrierung ohne Formazin

    Mit der Festkörperreferenz können Sie den Trübungssensor sicher verifizieren und kalibrieren - ganz ohne flüssige Kalibrierstandards. Dies schützt Ihre Mitarbeiter und Ihren Prozess vor Kontakt mit gefährlichen Flüssigkeiten wie Formazin.

Bundle im Detail

Übersicht über alle Bestandteile des Bundels

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    Turbimax CUS52D ist ein smarter Inline-/Eintauchsensor für alle Trübungsmessstellen in der Wasserproduktion.
    1

    Trübungssensor
    Turbimax CUS52D

    Befestigungen:
    CUS52D-AA1B _ _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Messmethode:
    1
    ISO 7027, IR
    Prozessanschluss:
    B
    Clamp 2"
  • Flowfit CUA252 ist eine Durchflusszelle für die Trübungsmessung mit äußerst geringen Rückstreueffekten.
    2

    Trübungsarmatur
    Flowfit CUA252

    Befestigungen:
    CUA252-AA _ 21
    Werkstoff, mediumberührt:
    2
    PE100 - 316L/1.4404 (Clamp Adapter)
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Dichtung, mediumberührt:
    1
    EPDM
  • Liquiline CM442 ist ein digitaler Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung und viele weitere Parameter.
    3

    1-/2-Kanal-Messumformer
    Liquiline CM442

    Befestigungen:
    CM442-AA _ _ _ _ _ A
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Kabeleinführungsset:
    A
    beigelegt
  • CYR52: Automatisches Ultraschallreinigungssytem für Trübungssensoren
    4

    Ultraschallreinigungssystem
    CYR52

    Befestigungen:
    CYR52-AA _ _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    >>Zubehör beigelegt:
    RQ
    Set Montagehalter, CUA252
  • Die Festkörperreferenz CUY52 ist ein smartes Verifizierungstool für alle Turbimax CUS52D Trübungssensoren.
    5

    Festkörperreferenz
    CUY52

    Befestigungen:
    CUY52-AA
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
  • Endress+Hauser
    6

    Luftblasenfalle, CUA252

    Befestigungen:
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel