Erweiterte Verfügbarkeit der Produktion
Centauri Technologies LP minimierte den Wartungsaufwand und die Kosten
Centauri hat sich auf kundenspezifische Batch-Reaktor-Prozesse spezialisiert. Die Flexibilität des Unternehmens lässt sich an hohen Batch-Zyklen und häufigen Medienwechseln ablesen. Die Dauer eines Batch-Laufs liegt zwischen Tagen und Monaten. Zwischen den Batches muss der Reaktorbehälter gereinigt werden, um eine Verunreinigung und daraus folgende Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Für Wartungsarbeiten ist eine vollständige Reinigung nötig. Die Messungen von bestimmten Chemikalien mit Kapillarsystemen funktionierte oft nicht richtig, was zu Steuerungsproblemen führte.

Ergebnisse
Bessere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Prozesses durch das Ausschalten von Temperatureinflüssen auf die Messungen
Äußerst niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO) dank verkürzter Installationszeit, geringerem Wartungsaufwand und einem geringerem Bedarf an Ersatzteilen
Die Produktionsleistung ist dank der verbesserten Prozesssteuerung gestiegen
Herausforderung für den Kunden
Schwankende Umgebungstemperaturen gefährdeten die Zuverlässigkeit der Messungen. Die Ölfüllung in den Kapillaren dehnte sich aus und sorgte unabhängig von einer etwaigen Füllstandänderung in der Destillationskolonne für einen Anstieg des Ausgangssignals. Ferner waren die Kapillaren durch mechanische und thermische Belastung jeweils nach 4 bis 6 Monaten unbrauchbar. Dies führte nicht nur zu einer unzuverlässigen Prozesssteuerung, sondern wegen der alle 4 bis 6 Monate erforderlichen Wartungsarbeiten zum Austauschen des gesamten Kapillarsystems auch zu mindestens einem Tag Produktionsausfall.
Unsere Lösung
Deltabar FMD72 elektronische Differenzdrucklösung mit Metallzellen ersetzten das mangelhafte Kapillarsystem
Füllstandsberechnung anhand zweier Werte der Sensormodule im Messumformer
Details der Lösung
Wegen der genannten Probleme entschied man sich bei Centauri für das elektronische Differenzdruckmessgerät Deltabar FMD72, mit dem alle bei herkömmlichen Differenzdruckmessungen mit Kapillaren auftretenden typischen Probleme der Vergangenheit angehören. Seit der Installation waren noch keine Wartungsarbeiten erforderlich, da die Zuverlässigkeit des Systems außergewöhnlich hoch ist. Anders als bei den Kapillarsystemen ist Centauri auch mit dem modularen Konzept höchst zufrieden, da im Bedarfsfall einzelne Sensorteile oder elektronische Bauteile ausgetauscht werden können.
Erweitere Kapazität der Produktion
Dank des Wegfalls der Produktionsstillstände für die Kapillarenwartung hat Centauri die Kapazität seiner Produktion um jährlich drei Tage gesteigert, was Kosteneinsparungen in Höhe von mehreren tausend US-Dollar nach sich zieht.
Dank dieser positiven Erfahrungen möchte Don Vanderslice, der Operations Manager bei Centauri Technologies LP, die Verwendung jeglicher Kapillarsysteme bei derartigen Anwendungen in Zukunft vermeiden und wird sich jederzeit wieder für den elektronischen Differenzdruckmesser Deltabar FMD72 entscheiden.
Anwendungsbereich
Füllstandmessung in einer Destillationskolonne
Höhe : 7 Meter
Druck: 1 bis 1,5 bar
Prozesstemperatur: Umgebungstemperatur zwischen 5 und 55 °C