Surveillance sans faille de la qualité des eaux usées
Traitement des eaux de pluie dans les centrales à béton
Lorsqu'une mortalité anormale de poissons se produit en aval d'une centrale à béton, le responsable semble être rapidement identifié. C'est ce qui s'est passé en 2018, lorsque la turbidité a fortement augmenté dans l'Arneggbach. Les enregistrements de HASTAG St. Gallen Bau AG ont clairement montré que la cause devait être recherchée ailleurs.
![Traitement des eaux de pluie dans les centrales à béton Surveillance sans faille de la qualité des eaux usées](/__image/a/9796884/k/f77ad0e6d1b55132237de77f8f8989470c300a27/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/DSC07790_org.jpg)
Les avantages
-
Surveillance en continu de la qualité des eaux usées
-
Traçabilité de la qualité grâce à l'enregistrement des données
-
Assurer la qualité de l'eau sanitaire grâce à un traitement contrôlé
-
Réduire la consommation d'eau potable en traitant les eaux usées
Exigences du client
Pour contrôler la qualité du ruissellement de surface et des eaux d'infiltration, il était indispensable de mettre en place un concept solide de protection des eaux. En cas de fortes pluies, le bassin de rétention souterrain de 500 m3 ne suffit pas et l'eau excédentaire non polluée doit être déversée dans le ruisseau. Le déversement devait être surveillé sans faille et enregistré de manière vérifiable afin de respecter à tout moment l'ordonnance sur la protection des eaux. Par ailleurs, l'objectif était de rendre une partie considérable des eaux usées utilisable comme eau industrielle par traitement.
La solution d'Endress+Hauser
L'électrode de pH et le capteur de turbidité permettent de déterminer en temps réel les valeurs de mesure de la décharge des eaux usées. Afin de pouvoir prouver à tout moment que le rejet est conforme, les données sont saisies électroniquement et enregistrées en continu. Les eaux usées basiques du site de recyclage sont collectées dans un système de neutralisation. Grâce à la mesure continue du pH, le dosage de CO2 est régulé de manière fiable. Les eaux usées traitées peuvent ainsi être uti-lisées comme eau industrielle pour le malaxage du béton ou le lavage des véhicules.