Reduzierter Anlagenstillstand und lückenlose Auditierbarkeit
“Qualität aus Leidenschaft” ist nicht umsonst ein Leitsatz der Diener Precision Pumps LTD. Ihre Präzisionspumpen genügen anspruchsvollsten Spezifikationen in der Lebensmittelindustrie, der Labor- und Medizintechnik. Um die gleichbleibende Qualität sicherzustellen und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, ist regelmässige Kalibrierung unumgänglich. Wie lässt sich das mit geringem Aufwand realisieren?
Vorteile
Kosteneinsparung durch stark reduzierten Anlagenstillstand
Einsenden der Geräte entfällt
Jedes Gerät hat sein eigenes Zertifikat
Erstellung eines Masterplans für auditsichere Dokumentation zur Erfüllung von Standards im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen
Audits jederzeit durchführbar
“Die Lieferzeiten werden kürzer, der Zeitdruck wird grösser. Mit Endress+Hauser sind wir entlastet und können uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren.”
Roland Sebek, Messmittelmanagement
Diener Precision Pumps LTD
Die Anforderungen des Kunden
Die Geräte kalibrieren zu lassen bedeutete: Ein-/Ausbau und Versand. Die logistischen Herausforderungen sowie auch der Anlagenstillstand waren äusserst zeit- und kostenintensiv. Hier galt es, eine entlastende Lösung zu finden. Zudem sollen die Auditanforderungen der SQS sowie auch der Kundenaudits zu jeder Zeit eingehalten werden können.
Die Lösung von Endress+Hauser
Mit der zertifizierten Vor-Ort-Kalibrierung von Endress+Hauser können die Durchfluss-, Druck- und Temperaturleistungen der Pumpen direkt beim Kunden kalibriert werden. Für Pumpen mit sehr kleinen Nennweiten werden spezielle Referenz-geräte eingesetzt. Dank der Vor-Ort-Kalibrierung kann der Anlagenstillstand von 2-3 Wochen auf 2-3 Stunden reduziert werden. Als akkreditierte Firma erstellt Endress+Hauser einen Masterplan, der sicherstellt, dass Diener Precision Pumps LTD jederzeit auf ein Audit vorbereitet ist.
Die Diener Precision Pumps, 1994 gegründet mit Sitz in Embrach und Lodi (USA), vereint Schweizer Präzisionsfertigung und kalifornische Ingenieurskompetenz: Seit über 20 Jahren produziert die Diener Precision Pumps Präzisionspumpen höchster Qualität. Ob Zahnradpumpen für die Lebensmittelindustrie oder Dosierpumpen in der Dialyse – die Fertigung erfolgt exakt nach den Spezifikationen der Kunden. Um auch in Zukunft das Wachstum voranzutreiben, innovativ zu sein und in seinen Bereichen führend zu bleiben, hat sich das Unternehmen der Acrotec Group angeschlossen.